November 03, 2021

Share:

工业流程使用机器视觉系统已有一段时间,人工智能和机器学习的引入有助于这些系统进入各种新的应用。

这些系统将渗透到所有垂直领域并增强多种角色。维护是人工智能(AI)将支持工程师维修复杂机器的领域之一。其他领域,如农业,将使用机器视觉来远程监控作物的健康状况,并利用这些信息来调整灌溉周期、通风等。

为这些应用提供AI后端的云平台的商业可用性有显著增长。由于成本较低,对这些平台的访问增加了,而更高的准确性推动了需求。这创造了一个投资的良性循环,将使机器视觉方案与AI云平台的联接变得更加简单。

提供超低功耗传感器方案对这增长至关重要。这些新的应用将需要一个 "永远在线 "的方案--结合高性能和低功耗--随时准备在需要时捕获图像。

当然,联接也将是关键。随着AI分析的繁重工作在云端进行,传感器平台可以更小、更省电。尽管如此,它们仍需要为回程提供高速和可靠的联接;蓝牙低功耗(Bluetooth LE)无线协议的超低功耗凭证在这里发挥了重要和赋能作用。

将BLE技术添加到传感器平台上,为机器视觉传感器平台与云服务的无线联接提供了一种全面而简单的方法。传感器平台通过物联网(IoT)网关,甚或智能手机,可将图像数据和其他传感器信息传输到云平台,在那里可以使用AI进行分析。然后,可将动作发回给传感器平台或其他联接的智能执行器。

安森美(onsemi)开发了RSL10智能拍摄相机平台来解决这个问题,让开发人员创建终端和成像应用,自动捕获有价值的图像,由运动或环境变化(时间、湿度或温度)等事件触发。这小尺寸的低功耗相机方案最近进行了增强,支持黑白和彩色成像,能完全把便携式图像感知部署在以前不可能实现的地方。

 

 

figure_rsl10_ss_color_camera

图1. RSL10智能拍摄彩色相机平台

该平台可在节能的低功耗模式下长期运行,同时监测其视场内的特定兴趣区域。捕获到的图像可通过BLE发送到所提供的移动应用程序,允许向后联接到云或人工智能(AI)识别服务,以识别图像中的物体。

印度《Electronics Maker》杂志授予RSL10智能拍摄相机平台年度传感器创新奖,认可其创新设计和功能开辟以前无法实现的成像应用。这负盛名的奖项旨在表彰那些在产品创新方面表现出色的公司的成就,由独立的评审委员会选出,包括EM Media的顶级编辑团队。

RSL10智能拍摄彩色相机平台现可供货,请联系当地安森美销售支援和授权代理商。

相关博客

基于AI的机器视觉用于智能零售和工业自动化

什么是事件触发成像?