onsemi Silicon Carbide Technology Enables All-Electric VISION EQXX to Go Further on a Single Charge

2022년 11월16일

Share

메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)와의 전략적 협업의 일환, 자동차 제조업체에 고효율 실리콘 카바이드(SiC) 전력 모듈을 제공하여 비전 EQXX(VISION EQXX)의 레인지 확대

2022년 11월16일 – 지능형 전력 및 센싱 기술의 선두 기업인 온세미(나스닥: ON)는 메르세데스-벤츠가 전략적 협업의 일환으로 트랙션 인버터를 위한 온세미의 실리콘 카바이드(SiC) 기술을 채택했다고 발표했다. 온세미의 VE-Trac SiC 모듈은 효율을 높이고 메르세데스-벤츠의 전기 자동차인 비전 EQXX의 트랙션 인버터의 무게를 낮춰 전기 자동차(EV)의 레인지를 최대 10%까지 확장한다. 이 전기 자동차는 독일 슈투트가르트(Stuttgart)에서 영국 실버스톤(Silverstone)에 이르는 1,202km(747 마일) 주행을 완료했고, 단 한 번의 충전으로 최장거리 주행기록을 세웠다.

비전 EQXX는 전기 레인지 및 효율에 대한 새로운 표준을 설정하는 동시에 지속 가능하고 고급스러우며, 100km(62 마일) 당 10kWh 미만의 에너지를 소비한다. 이는 0.17의 벤치마크 공력계수, 경량 설계, 롤링 저항 감소 및 동급 배터리보다 50% 적은 공간(및 30% 가벼운 무게)에 100kWh를 저장하는 배터리 사용으로 달성됐다. 이러한 전례 없는 레인지의 핵심은 트랙션 배터리에 저장된 에너지의 95%가 휠에 도달하게 하는 전기 시스템으로, 약 30% 만 달성할 수 있는 내연기관(ICE) 차량보다 크게 개선됐다.

온세미 파워 솔루션 그룹(onsemi Power Solution Group)의 부사장 겸 총괄인 사이먼 키튼(Simon Keeton)은 “확장된 레인지를 제공하는 우수한 SiC 기술 외에도, 온세미는 SiC 솔루션에 대한 공급 보증, 생산을 지원하는 데 필요한 규모, 지능형 전력 및 센싱 솔루션에 대한 광범위한 포트폴리오를 제공한다. SiC 솔루션의 고효율로 인해 고객은 배터리 비용과 차량 레인지 간 트레이드오프(trade-off)를 피할 수 있다"고 말했다.

차별화를 위해 중요한 부분은 바로 패키징에 대한 전문 지식이다. 이는 가장 가까운 경쟁 업체보다 더 작은 공간에서 열 방출을 개선하고 전력 출력을 늘리며, 전력 모듈의 무게 및 비용을 줄이는 데에 있어 중요하다. 온세미는 부피 SiC 보울 성장, 기판, 에피택시, 디바이스 제조, 동급 최고의 통합 모듈 및 개별 패키지 솔루션을 포함하여 엔드 투 엔드 공급 기능을 갖춘 유일한 대규모 SiC 솔루션 공급 업체다.

한편, 오는 18일까지 독일 뮌헨에서 열리는 세계 최고의 전자 박람회 겸 콘퍼런스인 ‘2022 일렉트로니카(electronica 2022)’에서는 비전 EQXX를 경험할 수 있으며, 이를 통해 온세미의 기술을 접하고 온세미의 전문가를 만날 수 있다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.