onsemi Silicon Carbide Power Module for Traction Inverters Selected for Hyundai Motor Group’s High Performance Electric Vehicles

-온세미 엘리트 실리콘 카바이드(EliteSiC) 모듈 채택으로 현대자동차 그룹의 트랙션 인버터의 효율성과 중량 감소 기여 -전기차 주행거리 확장 및 성능 개선에도 기여

2023년 1월 5일 – 지능형 전력 및 센싱 기술의 선도 기업인 온세미(나스닥: ON)는 기아의 EV6 GT 모델에 온세미의 엘리트 실리콘 카바이드(EliteSiC, 이하 EliteSiC) 계열의 실리콘 카바이드 파워모듈이 채택됐다고 밝혔다. 이 전기차(EV)는 0에서 시속 60 마일(mph)까지 3.4초내로 가속이 가능하며 최고 속도는 시속 161 마일이다. EliteSic 파워모듈은 고성능 전기차의 트랙션 인버터 내에서 배터리의 DC 800V에서 리어 액슬(rear axle)의 AC 드라이브로 고효율 전력 변환을 가능하게 한다. 온세미는 현대자동차 및 기아와 협력해 E-GMP(Electric-Global Module Platform) 기반 고성능 전기차에 EliteSiC 기술을 제공하고 있다. < /p>

온세미의 고출력 밀도 SiC 파워모듈은 기생 성분(parasitics) 및 열저항을 최소화하는 가장 혁신적인 패키지 기술을 선보이고, 혁신적인 다이 접합기술을 통해 강력한 패키지 신뢰도를 제공한다. 이는 DC-AC 변환과 관련된 전력 손실의 감소를 도울 뿐만 아니라 트랙션 인버터의 크기 및 중량을 줄여 전기차의 성능과 주행거리를 5% 향상시킨다.

온세미는 지난 수십 년에 걸쳐 자동차 애플리케이션용 고밀도 전력 솔루션에 대한 최고의 패키징 전문성을 쌓아왔다. 이를 토대로 온세미의 차별화된 파워모듈은 업계를 선도하는 파워 트랙션 솔루션을 제공한다. SiC 다이의 플래너 구조에서 트렌치 셀 구조로의 진화와 함께, 우수한 패키징 기술을 보유한 온세미는 자동차 업계를 선도하는 현대자동차 및 기아에 매우 강력하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공한다.

온세미 파워 솔루션 그룹(onsemi Power Solution Group)의 부사장 겸 총괄인 사이먼 키튼(Simon Keeton)은 “온세미와 현대자동차 및 기아의 협력은 온세미의 우수한 EliteSiC 기술을 기반으로 한다. 중요한 것은 빠르게 대응가능한 수직적 통합의 SiC 공급망으로, 이를 통해 전기차 대량 생산 지원에 필요한 규모를 미리 계획할 수 있다”고 말했다.

더 자세한 정보는 여기서 확인할 수 있다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy