ON Semiconductor Unveils New Family of Ultra-Low Power Precision Operational Amplifiers

광범위한 작동 온도의 안정적 유지가 필수적인 산업, 소비재, 무선 통신, IoT 및 자동차 등 정밀 애플리케이션에 최척화된 제로 드리프트의 저전압 소자















ON Semiconductor's Family of Ultra-Low Power Precision Operational Amplifiers

2014년 12월 29일 - 에너지 효율 혁신을 선도하는 기업 온세미컨덕터(www.onsemi.com)가 프론트엔드 증폭기 회로와 전력 관리 설계를 위해 제로 드리프트 작동과 업계 선도적인 낮은 대기전류를 보장하는 정밀 CMOS 연산 증폭기 제품군을 출시했다고 밝혔다. 산업용, 백색 가전용, 통신용, 웨어러블용, 사물 인터넷용, 테스트 장비용, 검사 애플리케이션 등에 다양하게 적용되는 NCS325NCS333 소자는 탁월한 가격 경쟁력에 모터 제어 피드백과 전력 공급 제어 루프의 정밀성을 제고시켜 더욱 우수한 시스템 효율성 향상에 도움을 주는 솔루션이다. 이 소자들과 함께 출시된 NCV333 자동차 인증(AEC-Q100 그레이드 1) 연산 증폭기는 파워트레인, 브레이킹, 전자 제어 동력 조향 장치, 밸브 제어, 연료 펌프, 연료 주입 시스템 애플리케이션 등에서 우수한 성능을 보여준다.

대기 온도(ambient temperature)에서 10 µV 최대 입력 오프셋 전압값을 가지며 30 nV/°C의 옵셋 온도 드리프트와 같은 높은 DC 정밀 파라미터 특징을 제공하는 이 제품들은 프론트엔드 센서 기능에 대해 로우 사이드 전류 감지와 전압 차이 측정에 극도로 최적화된 증폭기 소자이다.

이 제품들은 제로 오프셋에 근접한 작동 및 과온도에도 잘 견디는 최소의 전압 변화 특성으로 인해 복잡한 소프트웨어 측정 알고리즘이 없어도 넓은 작동 온도 범위의 시스템 효율성을 확보해준다. 그 결과 시스템 설계 관리가 쉬워지며 긴 제품 수명도 가능해진다.

레일투레일 입력과 출력 성능을 제공하는 NCS325와 NCS333는 1.8 V에서 5.5V의 저전압 작동에 최적화된다. 따라서 3.3V 동작전압에서 21uA 와 17uA 의 매우 낮은 대기전류가 가능하다. 이 소자들은 0.1 Hz에서 10Hz까지 초저 피크의 범위에서 피크 노이즈 1.1 µV로 하락한(내려간) 350kHz 의 이득 대역폭을 통해 작동된다.

온세미컨덕터의 집적회로 제품 사업부 부사장인 사이먼 키튼(Simon Keeton)은 “업계 선도적인 아날로그 성능의 이 정밀 연산 증폭기 소자들은 더욱 에너지 효율적인 설계를 위한 업계의 요구에 부응할 뿐 아니라 고객의 엄격한 프로젝트 기준을 충족시킨다” 며 “그 동안 엔지니어들은 제로 드리프트 정밀 연산 증폭기를 선호했었지만 가격이 비싸서 널리 채택되지 못했었다. 그러나 당사는 이러한 고정밀 증폭기 제품군을 가격 경쟁력 있게 출시해 고객사들의 비용 부담을 덜어주게 되었다”고 말했다.

구매 정보

3 mm x 1.5 mm 5 핀 TSOP 패키지로 제공되는 NCS325의 가격은 3,000개 주문 시 개당 각각 0.35달러이다. 1.5 mm x 3 mm SOT23-5 패키지 혹은 2mm x 1.25mm SC70-5로 제공되는 NCS333의 가격은 3,000개 주문 시 개당 각각 0.5달러이다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션 부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy