ON Semiconductor’s New Video Signal Processor ICs Reduce Power Consumption and Enhance Picture Quality for Small LCD Panels

차량 후방 카메라와 가정용 보안 시스템 모니터와 같은 소형 LCD 스크린 애플리케이션에 이상적인 에너지 효율 소자











Video Signal Processor IC for Small LCD Panels

2013년 1월 10일 – 에너지 효율적인 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터(www.onsemi.com)가 차량용 후방 카메라, 차량 내비게이션 시스템을 비롯해 다양한 소비재 비디오 모니터링 보안 시스템에 사용되는 소형 LCD 스크린용으로 이상적인 고집적 이미지 시그널 프로세서 IC 2종을 출시했다. 자동차 애플리케이션에 사용되는 LC749000PT와 소비재 제품에 사용되는 LC749000AT 두 가지로 이루어진 신제품은 최종 애플리케이션 제품의 에너지를 절감하며 혁신적인 시그널 기술을 활용해 디지털화된 이미지의 해상도도 향상시킨다.

스크린 해상도를 와이드 비디오 그래픽 어레이(WVGA)까지 지원하는 LC749000PT 와 LC749000AT 두 제품은 카메라에서 직접 아날로그 화상 신호를 입력받아 디지털로 전환하는 ADC를 내장하고 있다. 내장형 화상 디코딩 회로는 NTSC와 PAL 포맷을 통해 아날로그 화상 신호를 디코딩 할 수 있다. 디코딩 된 화상 신호의 크기는 해상도를 향상시키는 디-인터레이서(De-interlacer)/스케일러로 연결된 LCD 패널 해상도에 따라 조절된다. 24비트 RGB 출력 혹은 디더링 기능을 가진 18비트 RGB 출력은 내장형 프로그래머블 타이밍 컨트롤러에 의해 애플리케이션 LCD 패널로 이동된다. .

온세미컨덕터의 새로운 이미지 시그널 프로세서 IC는 디스플레이된 이미지를 최적화하기 위해 설계되었다. 이 제품들은 화면 색의 거친 변화를 부드럽게 해주어 디스플레이 해상도를 자동으로 교정하는 비디오 출력 및 계측 기능을 갖는 스케일러를 내장하고 있다. 또한 내장형 역동 감마 기능은 낮은 가시광을 개선시킬 뿐 아니라 다양한 광 조건에서 사용되는 비디오와 카메라에서 명암 대비를 확실하게 해준다. 프로그램이 가능한 감마는 LCD 패널에서 신속하고 쉬우며 간편한 계측을 가능케 한다.

이 두 소자들은 모두 내장형 온스크린 디스플레이(OSD) 기능을 가지므로 화상 데이터 위에 글자를 덧붙일 수 있다. 또한 이 소자들은 추가적인 그래픽 IC를 채택함으로써 보다 혁신적인 그래픽 중첩 기능을 발휘하는 내장형 OSD 스위치를 갖는다. 펄스 모듈레이션(PWM)은 애플리케이션 내에서 약 35퍼센트의 전력을 절감하는 LED 백라이팅 제어 기능도 갖는다. LC749000PT와 LC749000AT는 12C 혹은 SPI 인터페이스에 의해 제어된다. 하드웨어 구동 픽처 프로세싱은 마이크로컨트롤러와 휴대용 카메라 애플리케이션의 소프트웨어 부담을 최소화한다. 외부의 신속한 EEPROM 부스팅 기능은 자동차 엔진 시동 후 LCD 패널을 바로 작동하게 하는데 이는 후방 백업 카메라를 비롯해 다양한 자동차 이외의 애플리케이션에 있어서 매우 중요한 사항이다.

온세미컨덕터의 SANYO 제품 사업부의 총괄 매니저인 히데야 오하시 (Hideya Ohashi )는 “자동차와 기타 소비 가전용 애플리케이션에 있어 차량용 후방 카메라를 비롯한 소형 스크린 LCD 애플리케이션이 점점 더 많은 인기를 얻고 있다”며 “이러한 수요에 부응해 안전 및 애플리케이션의 장점을 최대화하기 위해 이미지의 선명도와 관련한 엄격한 성능 요구가 점차 대두되고 있다. 최근에는 또한 전력 소모를 절감하기 위한 과제로 특히 자동차 시스템을 통해 배터리의 전력 부담을 최소화하려는 움직임도 일고 있다. 온세미컨덕터의 새로운 이미지 시그널 프로세서 IC는 이러한 요구사항을 최적화하면서도 이렇듯 중대한 기술이 보다 신속히 채택되도록 서비스를 제공 중"이라고 밝혔다.

구매 정보
LC749000PT와 LC749000AT는 납과 할로겐을 함유하지 않은 TQFP 120 핀 패키지로 제공된다. 가격은 1천 개 단위로 개당 미화 8달러이다.

온세미 컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미 컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com 을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy