ON Semiconductor’s New Power MOSFET Devices Deliver Valuable Space Savings and Robust Performance for Automotive Modules

자동차의 요구 사항을 충족시키기 위해 작은 플랫리드 패키지 안에서 높은 전류율과 낮은 저항을 함께 제공하는 6개의 새로운 AEC-Q101 인증 로직 레벨 파워 MOSFET

Single Channel Power MOSFETs

2011년 2월 11 일 서울 – – 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션 공급 선두 기업인 온세미컨덕터(지사장: ONNN)가 작은 플랫 리드 패키지 안에 들어가는 자동차 모듈용으로 6개의 새 AEC-Q101 인증 로직 레벨인싱글 채널의 파워MOSFET을 출시했다.

5 mm x 6 mm SO-8FL 패키지와 3.3 mm x 3.3 mm WDFN-8 p패키지로 제공되는 이 소자는 50% 이하의 풋프린트 산업 표준 DPAK 패키지를 사용하지만 이 표준치와 동일하거나 더 낮은 저항을 제공한다. 이 소자는 기존의 DPAK 패키지의 부품에 비해서 소중한 보드 공간을 절약해주며 연료 인젝션 시스템과 모터 제어 드라이버와 같은 자동차 애플리케이션의 로드 스위칭, DC-DC 컨버젼, 파워 관리에 이상적이다.

30 볼트, 40볼트, 60볼트 그리고 N과 P 채널 소자를 조합한 온세미컨덕터의 새 파워 MOSFET은 고객에게 신제품 설계를 위한 폭넓은 선택을 제공한다. 매우 낮은 저항[RDS(on)]은 전도와 전력 손실을 최소화하는 한편 소자에 따라서 6.3 A (amperes)에서 65 A까지 이르는 높은 전류 성능은 강력한 부하 성능을 보장해준다. AEC-Q101 인증은 자동차 애플리케이션용으로 적합하다는 것을 확실하게 보여준다.

NVMFS4841N (30 V, 65 A, single N-channel) 소자는 SO-8FL 패키지로 제공되며, NVTFS4823N (30 V, 30 A, single N-channel), NVTFS5116PL (60 V, 14 A, single P-channel), NVTFS5811NL (40 V, 40 A, single N-channel), NVTFS5826NL (60 V, 20 A, single N-channel), NVTFS5820NL (60 V, 29 A, single N-channel)은 WDFN-8 패키지로 제공된다.

온세미컨덕터의 파워 MOSFET 사업부의 폴 레너드 (Paul Leonard) 부사장은 “전반적인 모듈 사이즈의 축소와 더불어 고신뢰도의 강력한 성능은 자동자 전자 분야에 있어서 매우 중요한 요구 조건이다” 라며 “이러한 요구 사항은 자동차 고객들이 소중한 PCB공간을 절약하거나 더 작아진 전체 설계 안에 더 많은 기능을 결합할 수 있도록 해주는 우리의 새 파워 MOSFET 소자와 부합한다”고 말했다.

온세미컨덕터의 새 MOSFET 소자의 가격은 1,500개 구매 기준으로 개당 $0.39 에서 $0.60 사이이다.

보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy