ON Semiconductor Launches New Series of Thyristor Surge Protection Devices to Provide Overvoltage Protection with Minimal Signal Distortion

Sep 24, 2009

고속 통신장비 설계자들에게 성능, 가격, 공간 절약의 이점을 제공하는 NP-MC 시리즈

NP-MC series - a new family of ultra-low capacitance Thyristor Surge Protection Devices (TSPDs) that provide protection to sensitive electronic equipment from transient overvoltage conditions.

2009년 9월 25일, 서울 – 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션 분야를 선도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN, 지사장: 이종덕)가 일시적인 과전압 상태에 민감한 전자 장비를 보호하는 새로운 초저 캐패시턴스 용량의 사이리스터 서치 보호 소자(TSPDs; Thyristor Surge Protection Devices)제품군인NP-MC시리즈를 출시했다. 캐패시턴스가 기존 제품보다 40%에서 50% 낮은 NP-MC 소자는 고속 xDSL, T1/E1 및 기타 브로드밴드 데이터 송신 장비에서 최소한의 신호 왜곡으로 보호 성능을 제공한다.

전체 산업 표준 전압 레벨 및 50암페어(A)에서 200A에 이르는 서지 전류 정격으로 공급되는 온세미컨덕터의 이 TSPD 시리즈는 DSLAM, FTTx, 이더넷, POE 및 VoIP 시스템에 적합한 솔루션을 제공한다. 낮은 노미널 오프셋(nominal offstate) 캐패시턴스는 선형에 인가 전압(applied voltage) 또는 주파수에 따라 극도로 작은 차등 캐패시턴스 값을 제공한다. 낮은 누설 전류, 정확한 턴 온 전압 및 높은 서지 전류 성능에 적합한 저전압 오버슈트는 NP-MC 시리즈의 뛰어난 기능 중 일부이다.

온세미컨덕터 보호 및 제어 사업부의 총괄 매니저인 게리 스트레이커(Gary Straker)는 “NP-MC 일시 서지 보호 시리즈는 설계자들이 엄격한 산업 표준을 획득할 수 있도록 할 뿐 아니라 최신 고속 통신 회로에 문제가 되는 까다로운 왜곡 문제를 최소화하기 위해 현저히 낮은 캐패시턴스로 뛰어난 제품이다”라고 말하면서, “온세미컨덕터는 빠른 스위칭 및 고속 서지 전류 정격을 제공하는 이 새로운 회로 보호 소자를 통해 더 나은 서비스로 고객사들의 니즈를 만족시킬 수 있게 됐다”고 덧붙였다.

이 새로운 양방향, 표면 실장 소자를 이용해 설계자들은 GR-1089-CORE, ITU-T-K.20/K.21/K.45 및 IEC 60950와 같은 다양한 산업 규제 표준을 만족할 수 있다. 소형의 2.6 x 4.3 mm SMB 패키지로 제공되는 무연(Pb-free)의 NP-MC 시리즈는 오늘날 고속 무선 통신 네트워크가 필요로 하는 공간 절약 및 원가 절감 솔루션을 제공한다. NP-MC 시리즈 가격은 10,000개 구매 시 개당 미화 $0.12에서 $0.25 사이이다.

보다 자세한 기술 정보는 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

온세미컨덕터(ON Semiconductor)에 대하여
전 세계적인 배급 네트워크와 강력한 제품 포트폴리오를 가진 온세미컨덕터(NASDAQ: ONNN)는 컴퓨팅, 통신, 소비가전, 자동차, 산업, 의료, 군사/항공 시장에 고효율, 고성능 실리콘 제품을 제공해 설계자들이 전자 분야에서 빠르고 비용 효율적으로 시스템 효율성을 향상시킬 수 있도록 돕고 있습니다. 본사의 광범위한 포트폴리오에는 전력 관리, 신호, 로직, 개별 및 맞춤 소자 등을 포함합니다. 온세미컨덕터는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 지점, 디자인 센터로 구성된 네트워크를 운영하고 있습니다. 더 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 얻을 수 있습니다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 발표하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy