ON Semiconductor Introduces Low Power LED Driver Optimized for Coin Cell Powered Backlighting Applications

초소형 CAT3661, 다양한 초저전력 휴대용 기기 LED 애플리케이션의 배터리 수명 연장에 최대92% 효율성을 제공해

LED Driver image

2010 년 9 월 20 일 –친환경 전자제품을 위한 고성능, 에너지 효율적인 실리콘 솔루션의 최고 공급업체인 온세미컨덕터(Nasdaq:ONNN)가 휴대용 의료 기기와 같은 저 전압 LED 애플리케이션을 위한 새로운 원 채널 Quad-Mode™LED 드라이버를선보였다.

온세미컨턱터의 LED 전력제품 디렉터인 Anthony Russell 은 “높은 효율성과 작은 사이즈는 종종 휴대용 전자 기기 설계자들에게 최고의 과제가 된다”며 “이번에 출시한 저전력 Quad-Mode LED 드라이버인CAT3661는 이런 요구를 완벽히 처리하는 특허 기술을 사용하고 있다. 당사는 소형 폼팩터와 긴 배터리 수명의 장점을 제공하는 이 칩을 통해 고객사들이 소비자의 필요에 부합하는 새로운 배터리 전원 사용 제품을 출시하도록 지원한다“ 고 말했다.

특허 받은 아키텍처를 사용해서 고장 방지와 고장 진단 기능을 집적한 CAT3661 은 최대 5 mA 의 전류로 싱글 LED 백라이트를 구동시킬 수 있다. 소프트 스타트 전류 제한과 단락 회로 보호 기능으로 인해 이 소자는 코인셀 배터리를 이용한 기기에 매우 이상적이다. 전형적인 애플리케이션으로는 LCD 용 저 전압 백라이팅과 의료 장비 등 다양한 휴대용 기기들이 있다.

3 mm x 3 mm x 0.8 mm 크기의 16-lead TQFN 패키지로 제공되는 CAT3661 은 가용한 보드 공간의 제약이 있는 새로운 제품을 디자인하는 엔지니어에게 매우 유용한 솔루션을 제공한다. 이 신제품은 저 잡음 입력전압 리플과 일정한 스위칭 주파수로 인해 작은 크기의 외부 세라믹 콘덴서 사용을 가능하게 하므로 시스템 공간과 전반적인 비용 절감 효과를 가져온다.

쿼드 모드 차지 펌프는 2.0 V 에서 5.5 V 까지 광범위한 입력 전압을 지원하며, CAT3661 이 전통적인 고효율 1.5x 트라이모드 차지 펌프보다 10% 더 높은 최대 92%까지 최고의 효율성 수준에 이를 수 있도록 도와준다. 풀 로드 시와 영 전류 셧 다운 시 모든 동작 모드에서 단, 150 μA 의 대기전류는 전력 소모를 줄여주고 애플리케이션 배터리 수명을 극대화한다.

패키징과 가격
CAT3661 는 16 핀의 무납 TQFN 패키지로 제공되며, 가격은 10,000 개 구매 시 개당 0.86 달러이다.

다가오는 행사
온세미컨덕터는 9 월 27~29 일 독일 프랑크푸르트에서 열리는 ‘Strategies in Light Europe’ 컨퍼런스에서 에너지효율 조명 솔루션을 전시할 예정이다.

온세미컨덕터에 대하여
온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN)는 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 공급하는 대표적인 업체입니다. 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 및 맞춤 소자에 대한 당사의 광범위한 포트폴리오는 고객사들이 자동차, 통신, 컴퓨팅, 소비가전, LED 조명, 의료, 산업, 군사/항공 및 전력 애플리케이션에서 자사 고유의 설계 문제를 빠르고 저비용으로 해결 하도록 하고 있습니다. 온세미컨덕터는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 지점, 디자인 센터로 구성된 세계적 수준의 부가가치를 지닌 공급체인 및 네트워크를 운영 중 입니다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 확인해볼 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy