ON Semiconductor Introduces Industry’s Smallest MOSFETs in Highly Compact, Low Profile Packages

휴대용 소비 가전 기기의 인터페이스와 전력 관리 애플리케이션에 최적화

Industry's Smallest MOSGET's for Portable Applications

2012년 10월 31일 - 에너지효율적인 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터 (www.onsemi.com)가 태블릿 컴퓨터, 스마트폰, GPS시스템, 디지털 미디어 플레이어, 휴대용 게임기와 같은 초소형을 추구하는 휴대용 소비 가전 기기에 최적화된 초소형의 초박막 소형 시그널 MOSFET 한쌍을 출시하며 기존의 광범위한 인터페이스와 전력 관리 포트폴리오를 확대했다.

온세미컨덕터의 MOSFET 제품 사업부 부사장인 폴 레오나드(Paul Leonard)는 “보드 위에 구현되는 성능이 계속 증가하는 데 비해 휴대용 전자 기기의 크기는 점점 줄어드는 추세에 있다. 이에 따라 에너지 효율적인 고기능 제품을 위한 초소형, 고성능 부품의 필요가 늘어갈 것으로 보인다”며 “NTNS3193NZ와 NTNS3A91PZ는 현재 소비자들이 기대하는 매끄럽고 스타일리쉬한 디자인에 필요한 기능을 지닌 제품을 개발하려는 엔지니어들의 설계 욕구를 충족시킨다”고 말했다.

이번에 발표된 NTNS3193NZNTNS3A91PZ는 초소형의 0.62 mm x 0.62 mm x 0.4 mm XLLGA3 패키지로 제공되는 것으로 업계에서 가장 컴팩트한 소형 시그널 MOSFET이다. 전체 표면 실장 면적이 0.38 mm²에 불과한 XLLGA3 패키지는 휴대용 전자 기기의 소형화 추세에 이상적인 솔루션으로 SOT-883(표면 실장 면적 0.6mm²) 혹은 SOT-723(실장 면적 1.44mm²) 와 같은 훨씬 큰 패키지로 제공되는 경쟁 제품들을 쉽게 대체할 수 있다.

NTNS3193NZ는 ±4.5 V게이트-소스(VGS: voltage-to-gate source) 전압조건에서 20볼트(V)의 싱글 N채널, 0.75 오옴의 저항값을 가진다. ±4.5 V 에서 1.3오옴의 저항값을 가진 NTNS3A91PZ는 -20V, 싱글 P채널 소자이다.

낮은 RDS(on), 낮은턴온전압, 1.5V 게이트 구동 능력을 가진 이 새로운 MOSFET 제품들은 소형 시그널 스위치, 아날로그 스위치, 고속 인터페이스에 이상적인 소자로서 휴대용 전자 기기 내에서 전력 소비를 상당히 절감시킨다. 두 소자 모두 납과 할로겐을 함유하지 않았으며 RoHS에 부합하는 제품이다.

가격

NTNS3193NZ와 NTNS3A91PZ는 각각 8천개 수량을 기준으로 개당 0.33달러와 0.35달러에 책정됐다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy