ON Semiconductor Introduces Highest Efficiency Charge Pump with Power Saving CABC Mode for Smartphone LED Backlighting

- 디스플레이 전력 절감을 위해 CABC(Content Adaptive Brightness Control)를 지원하는 CAT3649

CAT3649, a 6-channel, high efficiency Quad-Mode® LED driver photo

2010년 11월 24일 - 에너지 효율적인 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션의 선두업체인 온세미컨덕터 (지사장: 이종덕)가 최신 스마트폰을 비롯해 디지털 카메라와 휴대용 미디어 플레이어 등 소비자용 휴대 기기를 위한 6채널의 고효율, Quad-Mode® LED 드라이버인 CAT3649을 발표했다. CABC(Content Adaptive Brightness Control)와 결합된 Quad-Mode® 구조는 외장 컨덴서만을 사용하는 LED 백라이팅 시장의 앞선 기술이다.

온세미컨덕터의 LED 파워 제품 디렉터인 앤서니 러셀 (Anthony Russell)은 “ 스마트폰과 같이 더 큰 디스플레이를 사용하는 다기능의 소비자 제품들은 배터리를 재충전하는 동안에 더 긴 수명을 제공해야 한다” 며 “고효율과 PWM (pulse width modulation) 디밍, CABC와 필터링 능력을 모두 강력하게 집적한 CAT3649는 이 분야에서의 독보적인 기능을 발휘한다” 라고 언급했다.

현재 시장에 나와 있는 다른 소자들이 3개의 전하 펌프 모드를 가지는데 비해서 이번에 발표된 고효율 CAT3649는 총 4개의 전하 펌프 모드 (1x, 1.33x, 1.5x, 2x)를 특징으로 하는 차별성을 지닌다. 이 제품은 1.5x로 작동되는 전통적인 전하 펌프 LED 드라이버와 비교해서 1.33x 모드까지 포함함으로써 효율성을 최대 10%까지 증가시킨다. 이로써 휴대형 제품들의 배터리 수명을 크게 연장할 수 있다.

이 Quad-Mode® 전하 펌프는 2.4볼트에서 5.5 볼트까지 광범위한 입력 전압을 지원한다. LED 전류는 32 리니어 인크리먼츠 (linear increments)에서 한 개의 라인 인터페이스를 통해 아날로그 디밍으로 조정될 수 있다. 추가 조정은 PWM을 통해서 수행되며 PWM 디밍 제어는 100Hz에서 200kHz까지의 PWM 신호 주파수를 위한 CABC와 호환된다.

패키징과 가격
CAT3649은 컴팩트한 3.0 mm x 3.0 mm의 무연 TQFN-16 패키지로 제공된다. 가격은 100,000개 기준으로 개당 미화 $0.49 이다.

보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy