ON Semiconductor Introduces High Performance Clock Distribution Solutions for Networking and Communications Applications

2013년 3월 6일 -

Share

차세대 시스템 설계를 위한 울트라 로우 지터, 듀얼 2:1 클럭/데이터 디퍼렌셜 멀티플렉서와 3:1:10 팬아웃 버퍼















NB3F8L3010C 3:1 multiplexer and a 1:10 clock/data fanout buffer.

2013년 3월 6일 - 에너지 효율적인 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터(www.onsemi.com)가 2종 클럭 분배 IC를 출시했다.

온세미컨덕터의 산업용과 타이밍 제품 사업부 부사장인 라이언 카메론(Ryan Cameron)은 “NB6L56은 업계에 보다 발전된 2:1 시그널 관리 솔루션을 보여줄 것이다. 이 제품은 이미 시장에 출시된 기존 제품과 핀투핀(pin-to-pin) 호환이 가능하지만 지터 성능을 보다 크게 강화했기 때문에 시스템의 신뢰도가 개선될 수 있어 크게 주목받을 것이다. 또한 클럭은 초저전력 소모로 2.5GHz 속도까지 낼 수 있으며 데이터 스트림은 2.5Gbps까지 가능하다”고 말했다.

카메론 부사장은 또한 “이 제품은 또한 NB3F8L3010C와 함께 사용하면, 저비용에 설계 유연성과 고성능을 필요로 하는 통신 인프라 애플리케이션에서 더욱 경쟁력을 가질 수 있을 것이다"라고 덧붙였다.

공급 전압 2.5V와 3.3V에서 작동되는 NB6L56 2:1 클럭/데이터 멀티플렉서의 디퍼렌셜 입력에는 VT핀을 통해서 내부의 50Ω 종단 저항에 연결될 수 있다. 이러한 특징은 LVPECL (low voltage positive emitter coupled logic), CML(current mode logic), VLDS(low voltage differential signaling)을 포함한 광범위한 로직 레벨 표준과 연결될 수 있으며 출력은 800mV ECL(emitter coupled logic )이다.

각각 2.5 기가헤르츠와 2.5 기가비트/초(Gbps)로 동작하더라도, 추가되는 클락과 데이터 지터 생성은 최소값을 유지하므로, NB6L56은 SONET, 기가비트 이더넷 및 광섬유 네트워크 인프라뿐만 아니라 기타통신과 데이터 커뮤니케이션 애플리케이션에도 대단히 최적화되어 사용될 수 있다.

네트워킹과 통신 애플리케이션에 초점을 맞춘 NB3F8L3010C는 3:1 멀티플렉서와 1:10 클럭/데이터 팬아웃 버퍼로 구성되어 있다. 3.3V 혹은 2.5V 전원으로 동작되며, LVPECL, LVDS, HCSL(host clock signal level)과 SSTL(Stub Series Terminated Logic) 시그널 등의 디퍼렌셜 입력을 받을 수 있다.

이 칩의 출력은 각각 최고 200 Mhz로 동작될 수 있는 10개의 싱글 엔드 LVCMOS 이다. 출력 스큐는 단지 10 ps(picoseconds)로 일반적으로 유지된다. NB3F8L3010C와 NB6L56는 산업용 온도 범위인 -40℃와 85℃ 사이에서 동작한다.

구매 정보

NB6L56과 NB3F8L3010C는 5mm ⅹ5mm 32핀 QFN 패키지로 제공된다. 가격은 1천개 단위로 각각 개당 미화 4.92 달러, 미화 4.41달러이다. <.p>

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

Follow @onsemi on Twitter.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.