ON Semiconductor Expands Building Automation Portfolio with Three New High-Efficiency KNX Transceivers

지능형 빌딩 시스템 (IBS) 컨퍼런스 (부스번호 F26) 2015년 10월 7일 -

Share

외부 적재용 전력을 증대시켜 스마트 빌딩 시스템 설계를 원활하게 하는 NCN5110, NCN5121 NCN5130 트랜시버들















KNX certified high efficiency twisted pair transceivers

지능형 빌딩 시스템 (IBS) 컨퍼런스 (부스번호 F26) 2015년 10월 7일 - 에너지 효율 혁신을 선도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com)가 KNX 인증을 받은 이중 와선 트랜시버 3종을 선보였다. 이 소자들은 빌딩 시스템 내부의 작고 저렴한 외부 부품들과 함께 설치되어 레귤레이터 전류를 늘려주며 전반적인 효율을 기존 솔루션보다 최대 20% 높일 수 있다.

온세미컨덕터의 라이언 카메론(Ryan Cameron) 산업용 타이밍 제품 담당 부사장은 “당사가 출시한 신형 트랜시버 3종은 세계에서 가장 많이 채택되는 건물 자동화 표준을 지원하며 설계자들에게 더욱 저렴하면서도 기능성과 효율성이 향상된 제품을 만들도록 한다. 건물은 전 세계 에너지 소비의 약 40%를 차지하므로 보다 스마트한 건물 조성은 환경 보존과 에너지 보안의 열쇠”라고 설명했다.

NCN5110, NCN5121NCN5130은 버스로부터 외부 부하에 전력을 공급하기 위해 고효율 DC-DC 컨버터와 낮은 drop-out 레귤레이터를 집적시켰다. 이 소자는 QFN-40 패키지로 제공되며 -40°C ~ 105°C의 확장된 온도 범위에서 작동된다.

NCN5121과 NCN5130은 완벽한 KNX 물리층과MAC 층을 제공하며NCN5110은 KNX MAC을 호스팅하는 마이크로 컨트롤러와 접목되어 사용되는 아날로그 전용 트랜시버이다. NCN5121 NCN5120와 핀대핀으로 서로 호환되며 보다 높은 효율과 레귤레이터 출력값을 제공한다.

온세미컨덕터의 최고급형 트랜시버인 NCN5130은 업계의 가장 높은 전류인 40 mA의 전압을 KNX Bus로부터 끌어낸다. 이를 통해 설계자들은 보다 유연하게 고속으로 계전기를 구동할 뿐 아니라 LCD 패널이나 터치스크린 등을 구동할 수 있게 된다.

설계자들은 이 신제품들을 이용해 더욱 낮은 외부 정전 용량과 인덕턴스 값을 지정할 수 있다. 이 제품은 시판 중인 타사의 트랜시버에 비해 최대 40%의 절전 효과를 제공한다. 소자의 크기가 작아졌으므로 함께 구동될 부품의 크기도 물리적으로 작아진다.

설계자들은 매우 컴팩트한 패키지로 제공되는 이 칩들을 이용해 시스템의 상당한 공간을 절약할 뿐 아니라 KNX 인증에서 요구되는 엄격한 공간 제약 조건들도 충분히 만족시킬 수 있게 된다.

KNX에 대하여

KNX 협회는 KNX 기술을 확립, 소유하여 각종 보안 시스템 조명과 블라인드 제어, 난방, 환풍, 냉방, 모니터링, 경보, 수도 관리, 에너지 관리, 스마트 계량에서 가전 용품, 오디오/비디오 등 모두에 해당되는 주택과 건물 관리 용도의 전 세계 표준을 제공하고 있다. KNX는 일련의 완벽한 통신 지원 매체(TP, PL, RF & IP) 및 완전한 구성 지원 모드(시스템 모드 & 이지 모드)뿐 아니라 제조사와는 독립적인 단일 설계 및 시운전 툴(ETS)을 제공한다. KNX는 유럽(CENELEC EN 50090 & CEN EN 13321-1)과 국제 표준(ISO/IEC 14543-3)으로 승인 받았다. 25년 간의 시장 경험을 바탕으로 한 이 표준은 40개 이상 분야의 전 세계 회원사들이 제공하는 7천 개 이상의 KNX 공인 제품들을 카테고리 별로 분류해놓고 있다. KNX 협회는 125개국 이상에서 5만 여 곳의 설비 업체들과 파트너십 계약을 맺고 있다. 자세한 내용은 https://www.knx.org를 참조하면 된다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.