서울, 2021년 1월 20일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)는 업계 최저 전력의 플래시 기반 블루투스 저에너지 SoC(시스템온칩)인 RSL10에 쿠파 인텔리전트 로케이팅 시스템(Quuppa Intelligent Locating System)을 탑재한다고 밝혔다. 제조업체는 사용자 친화적인 CMSIS-팩 형식으로 제공되는 해당 솔루션을 통해 방향탐지(Direction Finding) 기능과 진보된 AoA(Angle of Arrival) 기술이 적용된 초저전력 실내 자산 추적 애플리케이션을 설계할 수 있다.
쿠파 인텔리전트 로케이팅 시스템은 위치기반 서비스와 애플리케이션을 위한 강력한 기술 플랫폼이다. 고유의 방향탐지 방법론과 포지셔닝 알고리즘을 통해 까다로운 환경에서도 센티미터 수준의 정확도로 태그와 디바이스를 실시간으로 추적할 수 있다. 쿠파의 기술은 포지셔닝 업데이트를 초당 최대 50회까지 전송할 수 있어 안정적이고 다용도의 실시간 위치 시스템(Real-Time Locating System, RTLS) 솔루션을 모든 업계에 제공한다.
RSL10 쿠파 RTLS AoA CMIS-팩은 온세미컨덕터와 기술 파트너가 제공하는 종합적인 자산 관리 개발 생태계의 일부로 제공된다. 이는 제조업체에 유연한 배포 옵션을 제공하도록 설계됐으며, 센서 개발 키트 및 소프트웨어 리소스를 포함한 다양한 RSL10 기반 솔루션을 탑재했다. 턴키 솔루션의 경우, 온세미컨덕터는 타트와 사(Tatwah sa)와 협력해 최근 추가된 쿠파 트랙킹 태그를 포함한블루투스 태그 및 비콘 포트폴리오를 개발했다.
온세미컨덕터 IoT 담당 총괄 와이렌 페레라(Wiren Perera) “자산 모니터링과 추적을 통해 다양한 애플리케이션에서 새로운 기능을 제공하고 운영 효율성을 크게 개선할 수 있다. 이를 위해서는 저전력 무선 감지와 정확한 위치 탐지가 필수다. 온세미컨덕터의 업계 선도적인 블루투스 저에너지 무선 플랫폼에 쿠파 추적 기능을 구현함으로써 이러한 요구사항을 충족할 수 있게 됐다. 뿐만 아니라, 우리의 솔루션 포트폴리오는 시장 잠재력을 충분히 발휘할 수 있게 될 것”이라고 설명했다.
쿠파의 최고 고객 책임자(CCO) 파비오 벨로니(Fabio Belloni)는 “온세미컨덕터와 함께 다양한 시장 전반에 자산을 모니터링하고 추적할 수 있는 솔루션을 개발하게 되어 매우 기쁘다. 수년동안 RTLS 기술의 수요가 증가해왔으며, 이는 기업들이 생산라인과 워크플로우 내에 가시성을 확보하려는 목적 때문이다. 앞으로 이러한 사용사례가 지속적으로 나타나기 위해서는 다양한 유형의 센서와 태그가 요구될 것”이라고 밝혔다.
쿠파 인텔리전트 로케이팅 시스템 기능이 탑재된 RSL10 쿠파 AoA RTLS 태그 CMSIS 팩은 모든 RSL10 기반 개발 하드웨어와 호환되며, 무료로 다운받을 수 있다.
추가자료
자산 관리 솔루션
자산 관리란 무엇인가 (영상)
생태계 파트너
RSL10 제품
블루투스 저에너지
온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 http://www.onsemi.com을 방문하면 된다.
# # #
ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.
About Quuppa
Quuppa has raised the bar for advanced location systems, delivering the world’s most open, accurate and reliable location positioning thanks to a unique combination of Bluetooth®, the Angle-of-Arrival (AoA) and Angle-of-Departure (AoD) methodologies, advanced location algorithms and management software tools that have been developed over the course of more than 15 years. To date, the Quuppa Ecosystem has more than 180 partners around the world who use Quuppa’s open positioning platform to deliver accurate, cost-effective location solutions to companies in a range of industries, including manufacturing and logistics, retail, healthcare, sports, law enforcement and security, government, asset tracking and others. For more information, please see https://quuppa.com/.