ON Semiconductor Demonstrates Low-Light Enabled Fast Auto Focus Technology

2015년 3월 2일 -

Share

낮은 조도 동작 중에도 스마트폰 애플리케이션 오토 포커스 성능을 향상시키는 혁신적CMOS 이미지 센서 픽셀 기술















2015년 3월 2일 - 에너지 효율 혁신을 선도하는 온세미컨덕터 (www.onsemi.com) 가 조도 25lux에서fast focus가 가능하게 하는 독자적인 픽셀 마이크로 렌즈 기술이 적용된2세대 PDAF(Phase Detect Auto Focus) 기술을 성공적으로 시연했다. 이 독자적인 기술은 1.1마이크로 픽셀의 13메가픽셀 테스트칩에서 성공적으로 구현되었다. 올 하반기에 모바일 기기 고객들의 신제품 개발에 활용 될 예정이다.

기존의 스마트폰 오토포커스(AF) 알고리즘은 렌즈 포커스를 조절하기 위해 콘트라스트 검출 방식과 멀티플 프레임을 사용했다. 이 시행 착오 방식을 이용해 이미지의 초첨을 찾는 데에는 1.2초 이상이 소요되었었다. 그러나 온세미컨덕터의 PDAF기술은 촬영 대상으로부터 위상차 정보를 측정하는 데에 2개의 픽셀을 사용한다. 이 위상차 정보는, focus actuator의 speed에 따라 다르지만, 초점을 0.3초 이내에 잡기 위한 lens의 이동거리와 방향을 계산하는데 사용된다. 게다가, 온세미컨덕터는 PDAF pixel에서도 감도를 유지하고, 25lux정도의 낮은 조도 조건에서도 PDAF가 동작할 때 충분한 광량을 확보하기 위한 독자적인 pixel micro lens 구조를 구현했다. 민감도가 뛰어난 픽셀과 저조도 자동 초점 기능으로 구성되는 기술은 시장 경쟁력을 지닌다.

온세미컨덕터의 모바일 및 컨슈머 부서, 슝 치에(Shung Chieh) 부사장은 “온세미컨덕터의 PDAF 기술은 픽셀과 광학 적층 설계 기술 혁신의 결정체이다”며 “그 결과 Auto focus 시간을 거의 1/4로 줄임으로써 휴대폰 사용자들에게 훌륭한 경험을 안겨주게 되었다. 당사가 이뤄낸 선도적인 저조도 기술을 이용해 휴대폰 제조업체들은 고객들이 원하는 어떤 조도에서도 빠른 오토 포커싱을 경험하게 할 것이다”라고 말했다.

온세미컨덕터는 오는 3월 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 개최되는 Mobile World Congress (MWC)에서 최신의 이미지 센서 기술과 제품을 시연할 예정이다. 이미지 센서 시연을 개인적으로 참관하려면 ON Semiconductor 판매 대리점에 문의하면 된다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.