ON Semiconductor Announces High Performance System-in-Package (SiP) Solution for Precision-Sensing in Portable Medical Devices

혈당 측정기, 심박수 측정기, 심전도 분석기 등 건강 애플리케이션용 초소형 감지 시스템에 적용되는 반 주문자 맞춤식 전력효율 SiP 솔루션















Struix High Performance System-in-Package (SiP) Solution for Precision Sensing in Portable Medical Devices.

2014년 9월 17일 - 에너지 효율 혁신을 선도하는 기업 온세미컨덕터(www.onsemi.com)가 반 주문자 맞춤식 SiP(System-in-Package) 솔루션인 Struix 를 출시, 휴대용 의료 시장 내에서 급속하게 발전하는 제품 개발 수요에 부응하고 있다. 이 제품은 혈당 측정기, 심박수 측정기, 심전도 분석기와 같은 다양한 모바일 의료 전자기기에서 정밀 감지와 모니터링을 가능케 하는SiP 솔루션이다.

라틴어로 “쌓아올리다”를 의미하는 Struix는 혁신적인 다이 적층 기술을 활용, 주문자 맞춤식으로 설계된 AFE(analog front-end)를 업계 선도적인 32 비트 ASSP(Application Specific Standard Product) 마이크로컨트롤러 (ULPMC10)의 상부 위에 집적함으로써 완벽한 미니어처 시스템을 형성한다. 표준 및 주문자 맞춤식 부품을 사용한 Struix는 의료 기기 제조사들이 필요로 하는 의료 센서 인터페이스 기능을 제공하는 유연한 설계 솔루션으로 제품의 시장 출시 기간을 단축시키는 동시에 원가 절감도 가능하게 한다.

온세미컨덕터의 고객 소비자 건강솔루션의 선임 이사인 마이클 드 메이(Michel De Mey)는 “Struix 는 혁신적인 적층 기술을 통해 독립 솔루션보다 의료기기의 시스템 직접화를 극대화하고 보드 공간을 최소화한다”며 “당사의 SiP 제품은 완전 주문자 맞춤식 솔루션에 수반되는 설계 시간, 개발 리스크, 비용 등을 최소화한다. 이 솔루션에 내장된 ULPMC10 마이크로컨트롤러는FDA의 재인증을 받아야 하는 AFE를 대체하지 않아도 되며 향후 출시될 어떠한 마이크로컨트롤러와도 간편하게 업데이트되는 설계의 유연성을 제공한다”고 밝혔다.

Struix에 집적된 ULPMC10 마이크로컨트롤러는 30 MHz 주파수까지 작동 가능한 업계 선도적인 32 비트 ARM® Cortex®-M3 코어를 이용해 신호를 처리한다. 이 마이크로컨트롤러는 512 kB 온칩 플래시 메모리와 24kB SRAM 메모리를 집적해 주요 프로그램과 사용자 데이터를 저장한다.

휴대용 기기에서 배터리 수명을 향상시킬 수 있도록 설계된 ULPMC10은 최소의 동적/정적 전력 수요를 제공하는 우월한 성능을 자랑한다. 이 마이크로컨트롤러는 온칩 충전 펌프 기반의 전력 변환과 레귤레이션을 통해 200 µA/MHz 이하의 전류 소모에서도 작동된다. 대기 모드에서의 전류 소모는 낮은 사용률의 의료 기기에서의 임계 파라미터인500 nA이하로 유지된다.

이 시스템의 혁신적인 전력 관리 서브시스템은 외부 부품을 추가하지 않고도 다양한 배터리 전압으로 고장없이 의료 기기를 모니터한다. 마이크로컨트롤러는 멀티플렉스 입력, 실시간 클록, 위상동기루프, 온도 센서를 비롯해 12비트 아날로그-디지털 컨버터 기능을 제공한다.

온세미컨덕터는 제품 개발을 간편화하기 위해 IAR 시스템 개발에 필요한 손쉬운 기능도 다양하게 제공한다. 이를 통해 CMSIS 기반 소프트웨어 인터페이스 등 ULPMC10 마이크로컨트롤러를 지원한다.

의료기기 제조사들은 다양한 포트폴리오의 지적 재산과 설계 경험을 결합한 온세미컨덕터의 주문자 맞춤식 칩을 채용함으로써 의료 센서 애플리케이션에 요구되는 엄격한 기능과 성능을 모두 부합할 수 있게 되었다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션 부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.