Industry’s Highest Power, Integrated PoE-PD Controllers from ON Semiconductor Meet Upcoming IEEE PoE+ Standard

ON Semiconductor의 통합형 PoE-PD / DC-DC 변환제어기 2종이 고출력 커뮤니케이션, 산업 및 소비재 응용분야를 지원하는 뉴햄프셔 대학의 최신 PoE+ 검사를 통과하였다

2009년1월26일 피닉스 아리조나 – 에너지 효율적인 고성능 실리콘 솔루션을 선도하는 세계적인 공급업체 ON Semiconductor(Nasdaq: ONNN)는 자사의 통합형 PoE-PD(Power-over-Ethernet Powered Device) / DC-DC 변환제어기 모델 NCP1081NCP1083 이 고출력 커뮤니케이션 응용분야를 위한 향후 IEEE802.3at 표준을 만족하는 것으로 확인되었다고 밝혔다. 상기한 두 모델은IEEE 802.3af 표준에 대한 적합성 검사를 통과하였을 뿐 아니라 뉴햄프셔 대학 상호운용성 연구실(UNH-IOL: New Hampshire Interoperability Laboratory)이 수행한 2개 이벤트 물리계층분류(two event physical layer classification)검사를 포함하는 최근의 IEEE 802.3at(D3.1) 표준안까지 만족하는 것으로 확인되었다. 이와 같은 UNF 검사는 상기한 두 모델이 PoE+ 호환가능 플랫폼의 출시를 가능하게 하고 WLAN 액세스 포인트(access point), WIMAX, 산업 및 IP 카메라 시장의 변화하는 고출력 요구조건과 일치한다는 것을 입증한 것이다.

ON Semiconductor의 PoE-PD 제품 마케팅 부장인 코엔 게르네르트(Koen Geirnaert)는 “IEEE802.3at 표준안이 향후에PoE-PD 실리콘 변화를 초래할 수 있을 정도까지 변화할 것으로 예상되지는 않는다”라고 말하면서 “따라서 NCP1081 및 NCP1083은 그 자체로서 최종적인 IEEE802.3at 표준과 일치할 것으로 기대되어 표준형 PoE+ 기반 플랫폼의 출시에 기여할 수 있을 것으로 본다”라고 덧붙였다.

장치의 특징
ON Semiconductor의 통합형 PoE-PD 제품 포트폴리오는 4종으로 구성되어있다. NCP1081 및 NCP1083은 IEEE 802.3at(D3.1) 표준제안과 일치하는 응용분야의 경우에는 최대 25.5 watt(W) 그리고 독점적인 고출력 POE 응용분야의 경우에는 최대 40 W의 출력수준을 제공한다. NCP1080 및 NCP1082는 IEEE802.3af 표준과 호환이 가능한 출력수준을 제공한다. 또한 NCP1082 및 NCP1083은 보조병렬공급을 통해서 출력을 제공할 수도 있다.

NCP1080/1/2/3은 TSSOP-EP 20핀 패키지로 제공되는 핀과의 호환이 가능하다. 이와 같은 특징은 소비자가 상이한 플랫폼에서 상이한 PoE 출력을 쉽게 믹스앤매치(mix-and-match)할 수 있도록 한다.

ON Semiconductor의 자동차용 고전압 SmartPower 프로세스를 활용하는 POE-PD 포트폴리오는 다른 통합형 PoE-PD /DC-DC 변환제어기와 비교할 때 우수한 CESD(cable electrostatic discharge) 및 서지보호등급을 제공한다. 이와 같은 PoE-PD 제어기는 완전가동 시 최대접합온도150°C에서 저온저항(Ron: low on-resistance) 및 -40°C 에서 85°C까지 확장된 온도범위를 통해 극한 환경에서 작동하는 경우에도 최고의 출력수준을 달성할 수 있다.

가격 및 공급능력
현재 모든 NCP1081/2/3/4 장치모델이 시판되고 있다. 1,000대 이상의 주문량에 대해 한 대당 가격은 NCP1080의 경우에는 미화 $1.45, NCP1082의 경우에는 $1.48, NCP1081의 경우에는 $1.80, NCP1083의 경우에는 $1.85이다. NCP1081/3 평가용 보드의 가격은 $150이다. 이에 관한 자세한 사항은 웹사이트 www.onsemi.com을 통해 가까운 판매대리점에 문의한다.

About ON Semiconductor
With its global logistics network and strong product portfolio, ON Semiconductor (NASDAQ: ONNN) is a preferred supplier of high performance, energy efficient, silicon solutions to customers in the power supply, automotive, communication, computer, consumer, medical, industrial, mobile phone, and military/aerospace markets. The company’s broad portfolio includes power, analog, DSP, mixed-signal, advance logic, clock management, non-volatile memory and standard component devices. Global corporate headquarters are located in Phoenix, Arizona. The company operates a network of manufacturing facilities, sales offices and design centers in key markets throughout North America, Europe, and the Asia Pacific regions. For more information, visit https://www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor and the ON Semiconductor logo are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the company references its Web site in this news release, such information on the Web site is not to be incorporated herein.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.