onsemi to Integrate its Silicon Carbide Technology in BMW Group’s Next-Generation Electric Vehicles

Un accord d’approvisionnement à long terme permettra d'équiper les futurs véhicules électriques (VE) du groupe BMW avec les puces EliteSiC d'onsemi, qui permettent une plus grande autonomie de ces véhicules.

Scottsdale, Arizona – 6 mars 2023 – onsemi (Nasdaq : ON), leader des technologies d’alimentation et de détection intelligentes, a annoncé aujourd'hui un accord d’approvisionnement à long terme avec BMW AG (BMW) pour des produits de la technologie EliteSiC dans les véhicules électriques du segment premium du groupe allemand pour les bus 400 V CC. La toute dernière puce EliteSiC 750 V M3 d'onsemi est utilisée dans un module de puissance à pont complet fournissant plusieurs centaines de kW.

La collaboration stratégique des deux sociétés lors du développement et de l'intégration du véhicule électrique a permis à onsemi de fournir des solutions de puces différenciées et spécifiques à cette application, offrant des dimensions et une implantation optimisées, ainsi que des performances et une fiabilité élevées. L’amélioration des performances électriques et des caractéristiques mécaniques permet d'obtenir un rendement élevé et de réduire les pertes globales, tout en offrant les meilleures performances au niveau système.

« L'autonomie maximale étant une considération primordiale pour l'achat d'un VE, l'approche système d'onsemi pour une performance optimisée sur tous les véhicules électriques de BMW fournit au constructeur un avantage concurrentiel clé» a déclaré Asif Jakwani, Senior Vice-Président et Général Manager de la division Advanced Power, de PSG (Power Solutions Group) d’onsemi « En outre, nous sommes en mesure de soutenir la forte croissance des VE haut de gamme BMW, en augmentant à la demande tous les volumes de production de notre chaîne d'approvisionnement SiC robuste et verticalement intégrée. »

Avec des décennies d'expertise dans la fabrication de composants d’électronique de puissance pour les applications automobiles, onsemi a développé des technologies intelligentes d’électronique de puissance, qui lui permettent de proposer des solutions de pointe pour les véhicules électriques... Il s’agit bien évidemment d’innovations sur les boitiers (modules) mais également d’innovations sur les technologies de puces évoluant d’une technologie Planar vers une technologie Trench, sur toutes les gammes de tension, offrant le plus haut niveau de fiabilité exigé pour des applications Véhicules Electriques.

Pour plus d'informations sur EliteSiC, visitez le site onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy