PHOENIX – 4 janvier 2023 – onsemi (Nasdaq : ON), leader des Technologie de puissance et detection intelligentes, a annoncé aujourd'hui que sa famille de modules de puissance au carbure de silicium (SiC) EliteSiC avait été sélectionnée pour le modèle EV6 GT de Kia Corporation. Ce véhicule électrique (EV) accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et atteint une vitesse maximale de 259 km/h Au sein de l'onduleur de traction d'un véhicule électrique à hautes performances, le module de puissance EliteSiC assure la conversion du 800 V continu de la batterie pour alimenter le moteur CA du train arrière. onsemi poursuit sa collaboration avec Hyundai Motor Company et Kia Corporation (HMC/KIA) pour utiliser la technologie EliteSiC sur les prochains VE haute performance, basés sur la plateforme électrique mondiale (E-GMP) de HMC/KIA.
Le module de puissance SiC à haute densité de puissance d'onsemi dispose d’une technologie de boîtier très innovante, qui minimise les parasites et la résistance thermique, et garantit une fiabilité hors-pair grâce à des interconnexions innovantes. Cela permet de réduire les pertes de puissance associées à la conversion du courant continu en courant alternatif, ainsi que la taille et le poids de l'onduleur de traction, ce qui se traduit par une augmentation des performances et de l'autonomie du véhicule de l’ordre de 5%.
Grâce à des décennies d'expertise en matière de conditionnement de pointe pour solutions de puissance haute densité destinées à l’automobile, la technologie différenciée des modules de puissance onsemi fournit les meilleures solutions de traction du marché. Une technologie de boitier exceptionnel, ainsi que l’évolution de la structure planaire vers la structure à tranchées, permettent à onsemi de fournir des solutions à la fois robustes et fiables au leader de l'industrie HKMC/KIA.
« Notre collaboration avec HMC/KIA est ancrée dans les performances supérieures de notre technologie EliteSiC, » a déclaré Simon Keeton, Vice-Président Exécutif et Directeur Général du groupe Solutions de puissance d'onsemi. « Tout aussi importante est notre chaîne d'approvisionnement SiC à croissance rapide et verticalement intégrée, qui permet à onsemi de planifier les volumes nécessaires pour soutenir la production de VE en grande série. »
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Modules de puissance EliteSiC.
À propos d’onsemi
onsemi (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans certains secteurs très porteurs, comme l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et cloud. onsemi offre un portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, fournissant des technologies intelligentes De puissanceet de détection pour relever les défis les plus complexes et ouvrir la voie à un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. onsemi est une entreprise Fortune 500® et contribue à l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus sur onsemi, rendez-vous sur www.onsemi.com.