onsemi Collaborates with Renesas to Power Best-in-Class System Performance for Enhanced Safety in Semi-Automated Driving

L'intégration de la famille de capteurs d'image Hyperlux™ à la plateforme R-Car V4x de Renesas fournit des systèmes de vision automobile de pointe aux équipementiers et aux Tier1

SCOTTSDALE, Arizona – 24 octobre 2023 – onsemi a annoncé aujourd'hui que sa famille de capteurs d'image Hyperlux™ a été intégrée à la plateforme R-Car V4x de Renesas pour améliorer le système de vision – et, à terme, améliorer la sécurité – des véhicules semi-automatisés. Les deux entreprises, connues pour leur orientation stratégique vers les systèmes de sécurité et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), permettent aux équipementiers automobiles et aux Tier1 d'accéder aux meilleures performances de capteur de leur catégorie, associées à un système sur puce (SoC) avancé.

Avec une taille de pixel de 2,1 µm, une plage dynamique ultra élevée (high dynamic range, HDR) de 150 dB et une atténuation du scintillement des LED (LED flicker mitigation, LFM) sur toute la plage de température automobile, les capteurs d'image Hyperlux possèdent les facteurs critiques nécessaires aux applications automobiles. La combinaison de ces capteurs avec la plate-forme logicielle flexible R-Car de Renesas permet aux équipementiers et aux Tier1 de disposer des technologies informatiques automobiles les plus récentes pour répondre à ces applications, y compris l'ADAS et la conduite automatisée jusqu'au niveau 3.

« En tant que leader du marché et innovateur dans les technologies de capteurs d'images automobiles, onsemi est un choix logique pour fournir à nos clients les plus hauts niveaux de performances système, de sécurité fonctionnelle et de cybersécurité », déclare TAKESHI FUSE, head of function unit and business development pour le High Performance Computing, Analog and Power Solutions Group chez Renesas. « La compatibilité immédiate des capteurs d'image Hyperlux d'onsemi avec notre plateforme R-Car V4x et la collaboration continue sur les offres de nouvelle génération témoignent de la qualité de nos produits et de notre relation de longue date. Cela renvoie également à l’objectif principal de Renesas, qui est de faciliter la vie de nos clients ».

Cette dernière combinaison de composants s'appuie sur un solide portefeuille de produits entre Renesas et onsemi qui ont été déployés ensemble dans les applications automobiles depuis de nombreuses années et pour de nombreuses générations de produits. Aujourd'hui, des millions de véhicules circulent sur la route en utilisant une combinaison de R-Car Gen2 ou Gen3 avec des capteurs d'image onsemi dans des applications telles que la caméra frontale, la camera panoramique et les systèmes de surveillance du conducteur (driver monitoring systems, DMS).

« Grâce à sa connaissance approfondie des applications automobiles et à sa vaste expérience dans le domaine des SoC, Renesas est particulièrement bien placé pour développer des solutions qui répondront aux exigences actuelles et futures des clients », déclare Chris Adams, vice president, Automotive Sensing Division chez onsemi. « La décision d'intégrer les capteurs d'image Hyperlux sur la dernière plate-forme de Renesas démontre que nos capteurs constituent une technologie clé pour les solutions ADAS et de conduite autonome critiques en matière de sécurité, offrant la qualité d'image sans compromis que les clients attendent».

Pour plus d’informations, veuillez visiter la page produit de la famille de capteurs d’image Hyperlux.

À propos de onsemi
onsemi (Nasdaq : ON) stimule les innovations de rupture qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie, l'entreprise accélère l'évolution des grandes tendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux énergétiques durables, l'automatisation industrielle, l'infrastructure 5G et le cloud. onsemi offre un portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, proposant des technologies intelligentes d'alimentation et de détection qui résolvent les défis les plus complexes du monde et ouvrent la voie à la création d'un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. onsemi est reconnue comme une société du Fortune 500® et fait partie de l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus, consultez le site www.onsemi.com.

onsemi et le logo onsemi sont des marques commerciales de Semiconductor Components Industries, LLC. Tous les autres noms de marques et de produits apparaissant dans ce document sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy