ON Semiconductor (Nasdaq : ONNN), fournisseur leader de semiconducteurs hautes performances à rendement optimisé, a présenté le NCS5650, un nouveau driver de ligne destiné aux applications de communication sur courant porteur (CPL), comme la télémesure, le contrôle industriel ou l'éclairage urbain. Le NCS5650 est un driver de classe AB, à haut rendement et faible distorsion, spécialement conçu pour interfacer les modems à courant porteur avec le réseau électrique.
Le NCS5650 contient un double ampli opérationnel, le premier pouvant être configuré soit en montage suiveur, soit en étage à filtre passe-bas quadripolaire. Le deuxième étage est capable d'injecter jusqu'à 2.0A crête dans un transformateur d'isolement, ou une simple bobine couplée au secteur. Sur la base d'un courant de sortie de 1.5A, l'excursion de la tension de sortie est garantie jusqu'à moins de 1.0V de l'un et l'autre rail, ce qui assure un rapport signal/bruit (SNR) optimal en environnement perturbé. Le NCS5650 ne consomme que 150 µA à l'arrêt. L'alimentation requise est soit une tension classique 6V à 12V, soit une alimentation symétrique ±3.0V à ±6.0 V.
Grâce à sa bande passante à pleine puissance exceptionnelle, le NCS5650 est utilisable dans toutes les régions du monde, tout en restant conforme à la législation locale en matière de fréquences PLC, comme CENELEC.
Ces circuits ont une gamme de température de jonction étendue, allant de −40°C à +125 °C. Ils se présentent en boîtier compact QFN à pad thermique exposé, pour une meilleure dissipation et une fiabilité thermique accrue, ce qui permettra aux concepteurs sensibles aux aspects économiques de réduire le coût de leur nomenclature.
Le NCS5650 est proposé en boîtier QFN 20 pins, compact, sans plomb, de 4 x 4 x 1 mm, au prix de 3.73 dollars l'unité, par quantités de 10 000 pièces.
"L'avènement des communications par courant porteur permet aux fournisseurs d'électricité de doter leurs réseaux de distribution de fonctionnalités supplémentaires, permettant ainsi aux consommateurs de mieux contrôler leur consommation d'énergie," déclare Simon Keeton, Directeur Général de la division produits Audio, Vidéo et Interfaces, d'ON Semiconductor. "Associé à un modem SFSK (Spread Frequency Shift Keying, ou modulation de fréquence) performant, comme l'AMIS-49587 d'ON Semiconductor, le NCS5650 se comporte comme une solution adaptative de communication CPL, offrant un compromis performance-prix attractif. Les designs s'appuyant sur cette solution tireront profit de son niveau élevé d'intégration, qui permettra de réduire le nombre de composants et le coût de la nomenclature."
Pour plus d'information, merci de visiter https://www.onsemi.com.
A propos d'ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) est un fournisseur majeur de solutions silicium hautes performances à haut rendement énergétique, pour l'électronique "verte". La vaste gamme de circuits de gestion d'énergie, de conditionnement du signal, de circuits logiques, et de composants discrets ou spécifiques, proposés par la société, permet à ses clients de résoudre de manière optimum les problèmes posés par la conception d'applications dans les domaines automobile, télécoms, informatique, grand-public, industriel, éclairage LED, médical, militaire et aéronautique, ou énergétique. ON Semiconductor dispose d'une chaine d'approvisionnement à valeur ajoutée de classe mondiale, et d'un réseau d'unités de production, de bureaux de vente et de centres de conception, répartis dans les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie Pacifique. Pour plus d'informations, visitez https://www.onsemi.com.
# # #
ON Semiconductor et le logo ON Semiconductor logo sont des marques commerciales deposes de Semiconductor Components Industries, LLC. Toutes les autres marques et noms de produits citées dans ce document sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Bien que la société fasse référence à son site web dans ce communiqué, les informations issues de ce site web ne doivent pas être intégrées à ce document.