SCOTTSDALE, Arizona – 9 mai 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), un leader des technologies intelligentes de puissance et de détection, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa famille de capteurs d'images automobiles Hyperlux™ Avec une taille de pixel de 2,1 µm, une plage dynamique ultra élevée (high dynamic range, HDR) de 150 dB et une atténuation du scintillement des LED (LED flicker mitigation, LFM) sur toute la plage de températures automobiles, la famille Hyperlux offre des performances élevées, une grande vitesse et des fonctions avancées pour faire progresser la prochaine génération de systèmes avancés d'aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Elle permet également une transition en douceur vers l'automatisation de la conduite de niveau 2+, qui exige que le conducteur ne prenne le relais que lorsqu'il est alerté par la technologie.
La famille Hyperlux comprend des produits d'une résolution allant de 3 mégapixels (MP) à 8 MP et plus, destinés à la fois aux applications de caméra de détection et de visualisation. Avec un HDR de 150 dB, elle permet de capturer des images de haute qualité dans les conditions d'éclairage les plus extrêmes sans sacrifier la sensibilité sous faible luminosité. La capacité LFM de la plate-forme garantit que les sources de lumière pulsée ne sembleront pas scintiller et évite ainsi les problèmes que ce phénomène peut induire pour la vision artificielle.
« Les capacités HDR et LFM simultanées assurent qu'un danger potentiel peut être identifié dans des scènes très sombres ou très lumineuses, ce qui est essentiel pour les applications ADAS et les application dans l’habitacle », déclare Huohong Jiang, directeur général adjoint de l'unité commerciale des capteurs de conduite intelligents chez Desay SV. « Grâce à la nouvelle technologie Hyperlux, les constructeurs automobiles et les équipementiers de rang 1 sont certains d’obtenir des performances élevées dans toutes les conditions de fonctionnement afin d'accélérer la mise en place de fonctionnalités de sécurité et de commodité les plus avancées.»
Renforçant la position d'onsemi en tant que leader du marché des capteurs d'image pour automobile, la famille de produits Hyperlux affiche la plus faible consommation d'énergie et la plus petite empreinte de l'industrie. En consommant jusqu'à 30% d'énergie en moins et en ayant une empreinte jusqu'à 28% inférieure à celle des dispositifs concurrents, les capteurs d'image automobiles Hyperlux offrent des conceptions économes en énergie avec le coût de matériel du système le plus bas. Alors que de plus en plus d'électronique est ajoutée aux voitures, y compris des capteurs d'image, il est crucial que les équipements concernés soient aussi petits que possible pour s'adapter aux conceptions existantes sans perturber le style interne ou externe du véhicule.
« A mesure les véhicules deviennent plus connectés et se rapprochent de l'autonomie, l'importance de la sûreté et de la sécurité est plus critique que jamais », déclare Chris Adams, vice-président, Automotive Sensing Division chez onsemi. « Notre connaissance des applications et des tendances du secteur automobiles, ainsi que notre expertise en matière d'ingénierie pour la détection d'images, permettent à nos clients de développer des produits de nouvelle génération qui nous rapprochent de l'initiative Vision Zero, une stratégie visant à considérablement réduire les accidents de la route et les blessures graves. »
Hyperlux est conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes des directives Automotive Safety Integrity Level D (ASIL D), tandis que les systèmes de sécurité intégrés offrent la couverture la plus élevée contre les menaces de cybersécurité. Ces capteurs disposent également d’un double flux de sortie à différentes résolutions, permettant d'effectuer simultanément de la détection et d'autres fonctions. Les concepteurs bénéficient d'une architecture flexible permettant l'utilisation d'une seule caméra pour plusieurs fonctions, réduisant ainsi le temps de conception, les risques et les coûts.
Les deux premiers capteurs de la famille de produits Hyperlux, AR0823AT et AR0341AT, sont maintenant échantillonnés pour les clients à accès anticipé. onsemi présentera Hyperlux aux côtés d'autres technologies intelligentes d'alimentation et de détection à AutoSens Detroit, du 9 au 11 mai 2023.
À propos d’onsemi
onsemi (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur l'automobile et l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans les mégatendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et Cloud. onsemi propose un portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, offrant des technologies de puissance et de détection intelligentes, pour résoudre les défis les plus complexes au monde, et ouvrir la voie à l’évènement d'un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. onsemi est reconnue comme une société Fortune 500® et fait partie de l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus sur onsemi, rendez-vous sur www.onsemi.com.