onsemi to Integrate its Silicon Carbide Technology in BMW Group’s Next-Generation Electric Vehicles

Langfristige Liefervereinbarung stattet künftige elektrische Antriebsstränge der BMW Group mit den EliteSiC-Bausteinen von onsemi aus, um längere Reichweiten von Elektrofahrzeugen (EVs) zu erzielen

SCOTTSDALE, Arizona – 6. März 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, geht eine langfristige Liefervereinbarung mit der BMW AG (BMW) ein, in der die EliteSiC-Technologie von onsemi in den elektrischen Antriebssträngen des Premium-Fahrzeugherstellers für den 400-V-Gleichstrombus zum Einsatz kommt. onsemis neuestes 750V-EliteSiC-M3-Die wird in einem Vollbrücken-Leistungsmodul mit einer Leistung von mehreren hundert kW eingesetzt.

Die strategische Zusammenarbeit beider Unternehmen bei der Entwicklung und Integration des elektrischen Antriebsstrangs ermöglichte es onsemi, differenzierte und anwendungsspezifische Chip-/Die-Lösungen anzubieten. Diese bieten optimierte Größe und Layout als auch hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Verbesserte elektrische und mechanische Eigenschaften sorgen für einen hohen Wirkungsgrad und geringere Gesamtverluste bei höchster Leistungsfähigkeit auf Systemebene.

Asif Jakwani, Senior Vice President und General Manager der Advanced Power Division innerhalb der Power Solutions Group von onsemi, dazu: „Da die maximale Reichweite ein Hauptkriterium für den Kauf eines Elektrofahrzeugs ist, bietet der Systemansatz von onsemi für eine optimierte Leistungsfähigkeit bei allen Elektrofahrzeugen von BMW einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Darüber hinaus sind wir in der Lage, die schnell steigende Nachfrage nach den Premium-Elektrofahrzeugen von BMW zu bedienen, indem wir alle Fertigungsschritte unserer robusten, vertikal integrierten SiC-Lieferkette kontinuierlich hochfahren.“

Jahrzehntelanges Know-how bei der Herstellung von Leistungselektronikkomponenten für Automotive-Anwendungen hat bei onsemi zu differenzierten, intelligenten Lösungen für diesen Bereich geführt, die wiederum branchenführende Lösungen für den elektrischen Antriebsstrang bereitstellen. Dazu gehören eine außergewöhnliche Gehäusetechnik sowie die schrittweise Weiterentwicklung von planaren zu Trench-Zellstrukturen über alle Spannungsbereichen. Damit steht höchste Zuverlässigkeit für EV-Anwendungen im Automobilbereich zur Verfügung.

Weitere Informationen über EliteSiC unter onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy