onsemi Launches Highly Efficient USB Power Delivery Solutions

AC/DC-Controller und -Treiber mit höherer Frequenz verbessern Designs und sorgen für einen optimalen Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich

PHOENIX, Arizona – 12. Mai 2022 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, stellt drei neue Bausteine für das USB-Power-Delivery-/PD-Design vor. Die Controller und Treiber bieten neue Funktionen, um die Stückliste (BOM) hocheffizienter AC/DC-Stromversorgungen erheblich zu reduzieren – insbesondere für Lastbereiche über 100 W.

„USB PD ist eine wichtige und wachsende Anwendung, aber die Einhaltung der Effizienz- und Größenanforderungen ist eine Herausforderung für Entwickler“, erklärte Shane Chilton, Senior Director der Power Conversion Solutions Group bei onsemi. „Mithilfe unserer neuen Produkte können Entwickler nun bis zu 15 Bauelemente aus ihrer bestehenden Stückliste entfernen. Damit lassen sich die Kosten ihrer Designs senken, und gleichzeitig wird sichergestellt, dass die anspruchsvollen Effizienz- und Leistungsstandards der Anwendung erfüllt werden.“

Der NCP1345 ist ein quasi-resonanter (QR) Flyback-Controller für leistungsstarke Offline-Stromversorgungen und USB-C-PD-Schnellladeanwendungen. Durch den hochfrequenten QR-Betrieb (bis 350 kHz) lässt sich die Größe der magnetischen Komponenten verringern. Der NCP1345 ist aufgrund seiner integrierten konstanten Ausgangsstrombegrenzung mit der LPS-Anforderung (Limited Power Source) kompatibel, während schnelle Frequenz-Foldback-Funktionen einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Last gewährleisten.

Der NCP1623 ist ein Aufwärts-/Boost-Controller mit Leistungsfaktorkorrektur (PFC; Power Factor Correction), der kleine Abmessungen und eine Nennleistung bis 300 W für USB-PD-Schnellladeadapter und Computernetzteile bietet. Der Baustein arbeitet bei hoher Last im Critical Conduction Mode (CrM), bevor er bei abnehmender Last in den Discontinuous Conduction Mode (DCM) wechselt, was den Wirkungsgrad bei Nennlast als auch bei geringer Last maximiert. Der NCP1623 kann den Wirkungsgrad bei niedrigen Eingangsspannungen um bis zu 2% steigern und bietet einen Sleep-Modus mit <100 μA, der lastfreie Eingänge optimiert.

Der NCP4307ist ein hochleistungsfähiger Treiber für den Einsatz mit Synchrongleichrichtungs-/SR-MOSFETs in verschiedenen Hochleistungs-Schaltnetzteilen. Der Baustein versorgt sich selbst über einen internen 200V-CS-Pin, was eine High-Side-Konfiguration und eine niedrige UOUT ermöglicht, ohne dass eine Hilfsversorgung erforderlich ist. Der duale UCC-Pin wählt die optimale UCC-Quelle aus, um Verluste zu minimieren, womit sich Designs für Anwendungen mit einem breiten UOUT-Bereich optimieren lassen.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy