onsemi Launches High-Performance, Low Power-Loss SUPERFET V Family of MOSFETs for Server and Telecom Applications

PHOENIX – 7. Dezember 2021 –

Share

Neue MOSFETs bieten hervorragende Schalteigenschaften und ermöglichen Netzteile mit einem Wirkungsgrad von 80 PLUS Titanium

PHOENIX – 7. Dezember 2021 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensoren, stellt seine neue Serie von 600V-SUPERFET-V-MOSFETs vor. Die hochleistungsfähigen Bausteine ermöglichen Stromversorgungen, die hohe Effizienzvorgaben wie 80 PLUS Titanium erfüllen, insbesondere im anspruchsvollen Lastbereich von 10%. Die drei Varianten der 600V-SUPERFET-V-Reihe – FAST, Easy Drive und FRET – sind so optimiert, dass sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Topologien eine hohe Leistungsfähigkeit bieten.

Die neuen MOSFETs bieten hervorragende Schalteigenschaften und ein geringeres Gate-Rauschen, was zu einem verbesserten EMI-Verhalten führt – ein wesentlicher Vorteil für Server- und Telekommunikationssysteme. Darüber hinaus verbessert sich die Systemzuverlässigkeit durch eine robuste Body-Diode und erhöhte UGSS (DC ±30 V).

„Mit dem Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen, erfordert die 80-Plus-Titanium-Zertifizierung, dass Server- und Massenspeicher-Hardware einen Wirkungsgrad von 90% bei 10% Last und einen Wirkungsgrad von 96% bei 50% Last erreicht“, erklärte Asif Jakwani, Senior Vice President und General Manager, Advanced Power Division, bei onsemi. „Die FAST-, Easy-Drive- und FRET-Versionen unserer SUPERFET-V-MOSFETs erfüllen diese Anforderungen und bieten eine robuste Lösung, die eine kontinuierliche Systemzuverlässigkeit gewährleistet.“

Die FAST-Versionen bieten höchste Effizienz in Hard-Switching-Topologien (wie Highend-Leistungsfaktorkorrektur/PFC) und sind auf geringe Gate-Ladung (Qg) und EOSS-Verluste getrimmt, um schnelles Schalten zu ermöglichen. Zu den ersten Bausteinen zählen der NTNL041N60S5H (41 mΩ RDS(on)) und der NTHL185N60S5H (185 mΩ RDS(on)), die beide im TO-247-Gehäuse ausgeliefert werden. Der NTP185N60S5H befindet sich im TO-220-Gehäuse und der NTMT185N60S5H im 8mm x 8mm x 1mm Power88-Gehäuse, das MSL 1 garantiert und über eine Kelvin-Source-Konfiguration zu einem verbesserten Gate-Rauschen und geringeren Schaltverlusten beiträgt.

Die Easy-Drive-Versionen eignen sich für Hard- und Soft-Switching-Topologien und enthalten einen internen Gate-Widerstand (Rg) sowie eine optimierte interne Kapazität. Sie eignen sich für den universellen Einsatz in vielen Anwendungen, einschließlich PFC und LLC. Die integrierte Zener-Diode zwischen Gate- und Source-Elektrode sorgt mit über 120 mΩ RDS(on) für eine geringere Belastung des Gate-Oxids und höhere ESD-Robustheit, was zu einer besseren Bestückungsausbeute und weniger Ausfällen im Feld führt. Aktuell sind zwei Bausteine mit 99 und 120 mΩ RDS(on) erhältlich – der NTHL099N60S5 und NTHL120N60S5Z werden beide im TO-247-Gehäuse ausgeliefert.

Die Fast-Recovery-/FRFET-Versionen eignen sich für Soft-Switching-Topologien wie phasenverschobene Vollbrücke (PSFB) und LLC. Sie bieten eine schnelle Body-Diode sowie reduzierte Qrr- und Trr-Werte. Die Robustheit der Diode erhöht die Systemzuverlässigkeit. Der NTP125N60S5FZ mit integrierter Zenerdiode bietet 125 mΩ RDS(on) im TO-220-Gehäuse; der NTMT061N60S5F bietet 61 mΩ im Power88-Gehäuse. Der MOSFET mit dem geringsten Verlust ist der NTHL019N60S5F mit einem RDS(on) von nur 19 mΩ im TO-247-Gehäuse.

Über onsemi:
onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Neuerungen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Endmärkte Automotive und Industrie und beschleunigt den Wandel bei Megatrends wie Elektrifizierung und Sicherheit von Fahrzeugen, nachhaltige Energienetze, industrielle Automatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur. Mit einem hochdifferenzierten und innovativen Angebot entwickelt onsemi intelligente Leistungselektronik und Sensorlösungen, um selbst komplexeste Herausforderungen zu lösen und den Weg zu einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt zu ebnen.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.