ON Semiconductor’s New Video Signal Processor ICs Reduce Power Consumption and Enhance Picture Quality for Small LCD Panels

Energieeffiziente ICs optimiert für kleine LCD-Bildschirme wie Rückfahrkameras in Fahrzeugen und Sicherheitsüberwachungssysteme











Video Signal Processor IC for Small LCD Panels

PHOENIX, Ariz. – 10. Jan. 2013 – ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), Treiber für Innovationen im Bereich Energieeffizienz, bietet zwei neue hochintegrierte Video-Signal-Prozessor-ICs an. Diese Schaltkreise eignen sich optimal für Anwendungen bei denen kleine LCD-Bildschirme zum Einsatz kommen wie z.B. Rückfahrkamera- und Navigationssysteme in Fahrzeugen sowie  für Consumer Videoüberwachungssysteme. Der LC749000PT für Automotive- und der LC749000AT für Consumer-Anwendungen sorgen für eine hohe Energieeffizienz in den Endanwendungen und nutzen fortschrittliche Signaltechnik, mit der die Bildqualität digital komprimierter Bilder verbessert wird.

Der LC749000PT und LC749000AT unterstützen Bildschirmauflösungen bis zu WVGA (Wide Video Graphics Array) und beinhalten einen A/D-Wandler (ADC) um das analoge Bildsignal einer Kamera direkt zu empfangen zu können. Der integrierte Bild-Dekoder verarbeitet analoge Bildsignale sowohl aus dem NTSC- als auch aus dem PAL-Format. Um die Bildqualität zu erhöhen wird die Größe des dekodierten Bildsignals über einen De-Interlacer / Skalierer an die Auflösung des angeschlossenen LCD-Panels angepasst. Mit Hilfe eines programmierbaren Timing-Controllers wird dann das 24- oder 18-Bit-RGB-Ausgangsignal mit Dithering-Funktion an das LCD-Panel übertragen.

ON Semiconductors neue Videosignal-Prozessoren bieten Funktionen für eine optimierte Bilddarstellung. Dazu zählt ein Skalierer, der den Videoausgang automatisch auf die richtige Display-Auflösung skaliert und eine Kalibrierfunktion die grobe Farbverläufe glättet. Eine integrierte dynamische Gamma-Korrektur verbessert den Kontrast und die Darstellung bei schlechten oder variablen Lichtverhältnissen. Die Programmierbarkeit der Gamma-Korrektur-Funktion erlaubt eine schnelle und einfache Kalibrierung des LCD-Panels.

Beide neuen Bildprozessoren enthalten eine OSD-Funktion (On Screen Display), mit der sich Text auf dem Bild überlagern lässt. Ein integrierter OSD Switch ermöglicht auch dann grafische Overlays, wenn zusätzliche Grafik-ICs zum Einsatz kommen. Mittels Pulsweitenmodulation (PWM) wird eine adaptive LED-Hintergrundbeleuchtung unterstützt durch die Energieeinsparungen von rund 35% in der Anwendung möglich sind. Der LC749000PT und LC749000AT werden über I2C oder SPI (Serial Peripheral Interface) von einem externen Mikrocontroller (MCU) angesteuert. Dabei minimiert die Hardware-basierte Bildverarbeitung den Software-Aufwand der MCU oder in Fahrzeugkamera-Anwendungen. Externes schnelles EEPROM-Booten stellt sicher, dass LCD-Panels schnell nach dem Fahrzeugstart betriebsbereit sind – ein wichtiges Merkmal bei Rückfahrkameras und in vielen anderen Anwendungen außerhalb des Kfz-Bereichs.

„Rückfahrkameras und viele andere kleine LCD-Bildschirme – sei es im Automotive-Bereich oder außerhalb – werden immer beliebter“, so Hideya Ohashi, General Manager für ON Semiconductors SANYO-Produktbereich. „Diese hohe Nachfrage stellt strengere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit, wie z.B. eine bessere Bildschärfe, um die Sicherheit zu erhöhen. Außerdem muss der Energieverbrauch gesenkt werden, was vor allem in Automotive-Anwendungen dazu beitragen soll, die Batteriebelastung zu verringern. ON Semiconductors neue Bildsignal-Prozessoren erfüllen alle diese Anforderungen und unterstützen somit die schnellere Einführung dieser Technik.“

Gehäuse und Preis
Der LC749000PT und LC749000AT werden im blei- und halogenfreien 120-Pin-TQFP-Gehäuse ausgeliefert und kosten je 8,00 US-$ (ab 1000 Stück).

Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ist Innovationstreiber im Bereich energieeffizienter Elektronik und hilft Entwicklern dabei, den weltweiten Energieverbrauch zu senken. Zum Portfolio des Unternehmens zählen energieeffiziente Leistungselektronik-, Signalmanagement-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Lösungen, mit denen Kunden ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumerelektronik, Industrie, Medizintechnik und Verteidigungs-/Luft-/Raumfahrttechnik effizient lösen können. Das Unternehmen verfügt über eine führende, schnelle, zuverlässige Wertschöpfungskette mit entsprechendem Qualitätsprogramm und über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com

#  #  #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy