ON Semiconductor Launches Automotive-Qualified Self Protected Low-Side Driver ICs

NCV840x-Reihe im SOT-223-, DPAK- und SOIC8-Gehäuse bietet robuste und zuverlässige Treiberfunktion in rauen Automotive- und Industrieumgebungen

low-side protected MOSFET photo

ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Anbieter hochleistungsfähiger, Strom sparender Halbleiterlösungen, stellt neue Low-Side-MOSFET-Treiber-ICs mit integrierten Selbstschutzfunktionen vor. Die NCV840x-Reihe ist nach AEC-Q101 qualifiziert und eignet sich für Schaltanwendungen in rauen Automotive- und Industrieumgebungen.

Der NCV8401, NCV8402, NCV8402D (Dual-Die), NCV8403 und NCV8405 wurden für einen robusten und zuverlässigen Betrieb entwickelt und bieten umfassende Selbstschutzmechanismen. Dazu zählen Temperatur- und Strombegrenzung, Schutz vor elektrostatischen Entladungen (ESD) und Drain-to-Gate Clamping als Überspannungsschutz.

„Da der Elektronikanteil in Fahrzeugen immer weiter zunimmt, müssen Halbleiterlösungen bereitstehen, mit denen sich die Bauteilanzahl und der Platzbedarf der Elektronik verringern lässt“, erklärte Jim Alvernaz, Director für Automotive Power Products bei ON Semiconductor. „Die NCV840x-Reihe hilft Entwicklern dabei, diese Anforderungen zu erfüllen und ermöglicht Designs, die widerstandsfähig genug sind, um in rauen Automotive-Umgebungen betrieben zu werden.“

Leistungsmerkmale und Vorteile
NCV840x-Treiber dienen zum Schalten verschiedener Widerstands-, induktiver und kapazitiver Lasten und erlauben den Austausch elektromechanischer Relais oder diskreter Schaltkreise durch eine Alternative, die kompakter und robuster ist sowie eine längere Lebensdauer aufweist. Alle neuen Bausteine bieten einen Logikeingang.

Der NCV8401, NCV8402/D und NCV8403 weisen eine Drain-zu-Source-Spannung (UDSS) von 42 V und maximale Drain-Ströme (ID) von 33; 2 bzw. 15 A auf. Der NCV8405 weist 40 VDSS und einen maximalen ID von 6 A auf. Die Gate-zu-Source-Spannung aller Bausteine beträgt ±14 V.

Alle neuen Bausteine bieten einen geringen Durchlasswiderstand (RDS(ON)), der energieeffizientere Systeme ermöglicht. Die RDS(ON)-Werte (bei 10 V) betragen 23 mΩ für den NCV8401; 165 mΩ für den NCV8402/D; 53 mΩ für den NCV8403 und 90 mΩ für den NCV8405.

Die Bausteine bieten einen großen Betriebstemperaturbereich von −40 bis 150 °C und hohe Beständigkeit gegen elektrostatische Entladungen (4000 V bei einer Sperrschichttemperatur von 25 °C). Die Abschalttemperaturgrenze liegt bei 175 °C für UGS gleich 5 V und bei 165 °C für UGS gleich 10 V.

Gehäuse und Preis
Die NCV840x-Reihe ist im bleifreien SOT-223-, DPAK- und SOIC8-Gehäuse erhältlich. Bei Abnahme von 1000 Stück beträgt der Preis je Baustein zwischen 0,25 und 0,58 US-$.

Weitere Informationen unter https://www.onsemi.com oder von Richard White über Richard.White@onsemi.com.

Über ON Semiconductor
Mit seinem weltweiten Logistiknetzwerk und umfangreichen Produktangebot ist ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und energieeffizienter Halbleiterlösungen, mit denen Entwickler schnell und kosteneffizient die Systemleistungsfähigkeit von Anwendungen in den Bereichen Computing, Kommunikation, Consumer, Automotive, Industrie, Medizintechnik, Verteidigung und Luft-/Raumfahrt verbessern können. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik-, Signal-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Bausteine. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com.

#  #  #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy