ON Semiconductor Introduces Highest Efficiency Charge Pump with Power Saving CABC Mode for Smartphone LED Backlighting

CAT3649 unterstützt Content Adaptive Brightness Control (CABC) für Energiesparfunktion bei Displays

ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Anbieter hochleistungsfähiger, energieeffizienter Halbleiterlösungen, stellt mit dem CAT3649 einen hocheffizienten 6-Kanal-Quad-Mode®-LED-Treiber für Smartphones und andere tragbare Consumergeräte, wie digitale Fotokameras und Media-Player, vor. Die Quad-Mode®-Architektur garantiert zusammen mit der Content Adaptive Brightness Control (CABC) den höchsten Wirkungsgrad bei LED-Hintergrundbeleuchtungen und verwendet dabei nur externe Kondensatoren.

„Neue funktionsreiche Consumerprodukte wie Smartphones werden mit immer größeren Displays ausgestattet, und die Forderungen nach einer längeren Batterielebensdauer und größeren Abständen zwischen den Ladezyklen steigen“, erklärte Anthony Russell, Director LED Power Products bei ON Semiconductor. „Die Kombination aus hohem Wirkungsgrad, PWM-Dimmen (Pulsweitenmodulation), CABC und Filterung machen den CAT3649 zu einem branchenweit führenden Baustein.“

Der CAT3649 unterscheidet sich von anderen Angeboten am Markt in der Hinsicht, dass er vier Ladungspumpen-Modi bietet (1x, 1.33x, 1.5x und 2x) anstelle der sonst üblichen drei. Der zusätzliche 1.33x-Modus erhöht gegenüber herkömmlichen Ladungspumpen-LED-Treibern mit 1.5x-Betrieb den Wirkungsgrad um etwa 10%. Das ermöglicht eine wesentlich längere Batterielebensdauer der Handheld-Geräte, die mit diesem IC ausgestattet sind.

Die Quad-Mode®-Ladungspumpe unterstützt Eingangsspannungen von 2,4 bis 5,5 V. Der LED-Strom lässt sich durch analoges Dimmen über die 1-Draht Schnittstelle in 32 Schritten einstellen. Weitere Einstellungen lassen sich mittels PWM durchführen. Die PWM-Dimmerregelung ist kompatibel zur CABC für PWM-Signalfrequenzen von 100 Hz bis 200 kHz.

Gehäuse und Preis
Der CAT3649 wird im kompakten 3 mm x 3 mm, bleifreien TQFN-16-Gehäuse geliefert. Er kostet bei Abnahme ab 100.000 Stück je 0,49 US-$.

Weitere Informationen unter https://www.onsemi.com.

Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ist ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und energieeffizienter Halbleiterlösungen. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik-, Signalmanagement-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Bausteine, mit denen Kunden ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumerelektronik, Industrie, LED-Beleuchtung, Medizintechnik, Verteidigungs-/Luft-/Raumfahrt-technik und Stromversorgung effizient lösen können. Das Unternehmen verfügt über eine der weltbesten kosteneffizienten und kundenorientierten Wertschöpfungsketten und ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com

#  #  #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy