ON Semiconductor Continues to Make Battery-less IoT a Reality with Bluetooth® Low Energy Multi-Sensor Platform

Die branchenweit stromsparendste Bluetooth-Funktechnik ermöglicht eine neue Multi-Sensor-Lösung, die vollständig mit Solarenergie betrieben wird

PHOENIX, Arizona - 10. April 2019 - ON Semiconductor (Nasdaq: ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, ermöglicht mit seiner neuen, nur über eine Solarzelle betriebenen RSL10-Multi-Sensor-Plattform batterielose und wartungsfreie IoT-Anwendungen. Die Komplettlösung unterstützt die Entwicklung von IoT-Sensoren mit kontinuierlichem Energy Harvesting aus Lichtenergie zur Datenerfassung und deren Austausch über Bluetooth® Low Energy (BLE), ohne dass Batterien oder andere Formen nicht erneuerbarer Energien erforderlich sind.

Die leistungsstarke Kombination aus extrem stromsparender Funkkommunikation, einer kleinen Solarzelle und Sensor-Anwendungen mit kurzen aktiven Phasen ermöglicht völlig wartungsfreie IoT-Sensorknoten. Die RSL10-Solar-Multi-Sensor-Plattform nutzt das RSL10-SIP – eine vollständige Lösung (SiP: System-in-Package) mit RSL10-Funk-IC/Chip, integrierter Antenne und allen passiven Bauelementen.

Die Plattform kombiniert das RSL10 SIP mit einer Solarzelle und stromsparenden Sensoren von Bosch Sensortec, u. a. den All-in-One-Umgebungssensor BME280 (Druck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und den stromsparenden Drei-Achsen-Beschleunigungssensor BMA400. Damit lassen sich IoT-Knoten erstellen, die vollständig mit erneuerbarer Energie oder mit aus der Umgebung des Sensors gewonnener Energie (Energy Harvesting) betrieben werden können.

„Nach dem Erfolg des RSL10-Sensor-Entwicklungskits freuen wir uns, mit ON Semiconductor an einer neuen, hochmodernen, vollständig solarbetriebenen Entwicklungsplattform für Sensoren zu arbeiten“, so Dr. Peter Weigand, Vice President Marketing bei Bosch Sensortec. „Der BMA400 ist der erste echte Beschleunigungssensor mit extrem niedrigem Stromverbrauch, der keine Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit eingeht. Zusammen mit dem integrierten Umgebungssensor BME280 steht damit eine umfassende Sensorlösung für IoT-Anwendungen wie Klimatisierung, Einbruchserkennung und Asset-Tracking zur Verfügung.“

Wiren Perera, Head of IoT bei ON Semiconductor, zur Veröffentlichung der RSL10-Solar-Multi-Sensor-Plattform: „Um das Wachstum des IoT zu unterstützen, untersuchen Hersteller alternative Energiequellen, um ihre Designs mit Energie zu versorgen und dazu beizutragen, die Umweltbelastung zu verringern und die Herstellungs- sowie Wartungskosten zu senken. Mit dieser auf dem BLE-IC RSL10 basierenden Lösung beweisen wir, dass ein batterie- und wartungsfreier Ansatz für die Entwicklung intelligenter Sensoren nicht nur möglich ist, sondern den Herstellern helfen kann, ihre Designs zu verbessern.“

ON Semiconductor macht das batterielose IoT mit der Bluetooth® Low-Energy Multi-Sensor-Plattform zur Realität

Bei immer mehr IoT-Sensoranwendungen ist das Aktivitäts-Intervall gering genug, um eine Kommunikation in Intervallen zu unterstützen. Damit lässt sich die für den Betrieb nötigte Energie aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen. Die Energieeffizienz des RSL10 wird durch das hocheffiziente Power Management und die in der Plattform integrierten stromsparenden Sensoren erhöht. Zu den möglichen Anwendungen zählen Smart Home und Gebäudeautomation, wie z.B. HLK-Steuerungen, Fenster-/Türsensoren sowieLuftqualitätsüberwachung. Asset-Tracking, einschließlich der Erkennung des Öffnens/Schließens von Paketen, Stoßüberwachung sowie die Aufzeichnung von Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten sind weitere mögliche Anwendungen.

Für eine einfache Entwicklung wird die Plattform mit allen Designdateien (Gerber, Schaltplan und Stückliste) und anpassbarem Quellcode als Teil eines CMSIS-Softwarepakets bereitgestellt. Die RSL10 Solar-Multi-Sensor-Plattform ist ab sofort zusammen mit anderen stromsparenden IoT-Rapid-Prototyping-Plattformen von ON Semiconductor erhältlich, u.a. mit dem „Energy Harvesting Bluetooth Low Energy Switch“, der kürzlich vom China Electronic Magazine als die wettbewerbsfähigste IoT-Lösung Chinas 2018 ausgezeichnet wurde.

Weitere Informationen & Quellen:
Sensor Development Kits Webpage, Energy Harvesting Platforms Webpage, From Battery-Free Sensors to Vision-Making IoT Real Video, Continuous Battery-Free Sensing Technology Blog, Continuous Harvesters and ON Semiconductor’s Low−Power RF Technology Close the Gap in Environmental and Accelerometer Sensors for IoT White Paper, RSL10 Solar Cell Multi-Sensor Platform Webpage.

Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ON ) ist Innovationstreiber im Bereich energieeffizienter Elektronik und hilft Kunden dabei, den weltweiten Energieverbrauch zu senken. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter halbleiterbasierter Lösungen mit einem umfangreichen Portfolio an energieeffizienten Power-Management-, Analog-, Sensoren-, Logik-, Timing-, Connectivity-, SoC-, diskreten und kundenspezifischen Bausteinen. Die Produkte der Firma unterstützen Entwickler, bei den individuellen Herausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumer, Industrie, Medizintechnik, Rüstung sowie Luft- und Raumfahrttechnik. ON Semiconductor verfügt über eine erstklassige, schnell reagierende und zuverlässige Lieferkette und Qualitätssicherung, ein stabiles Compliance- und Ethik-Programm sowie über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter https://www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy