CES 2019 – Las Vegas, Nevada – 2. Januar 2019 – ON Semiconductor (Nasdaq: ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, kündigt mit dem Strata Developer Studio™ eine einzigartige Cloud-basierte Entwicklungsplattform an, die eine nahtlose, personalisierte und sichere Evaluierungs- und Entwicklungsumgebung für ON Semiconductors Technologien bietet.
Die Strata-Plattform bietet eine schnellere und einfachere Möglichkeit, mit Evaluierungs- und Entwicklungsboards zu arbeiten und neueste Dokumentation, Produktinformationen, Design- und Anwendungshinweise sowie Referenzdesign-Dateien direkt auf dem Desktop bereitzustellen. Diese einzigartige Funktionalität macht Strata zum umfassendsten Entwicklungstool der Branche.
Alle neuen Evaluierungsboards von ON Semiconductor werden in Zukunft „Strata-Ready“ sein, d.h. sie werden vom Strata Developer Studio automatisch erkannt, sobald sie an den Host-Rechner angeschlossen werden. Die Plattform bietet eine Benutzerschnittstelle zum Board, was eine direkte Kontrolle der Konfigurationsparameter und eine visuelle Rückmeldung der Board-Funktionen ermöglicht. Gleichzeitig lädt Strata alle Design-Informationen herunter, die ein Entwickler benötigt, um mit der Evaluierung oder dem Design zu beginnen.
„Wir haben den Forschungs-, Evaluierungs- und Entwicklungsprozess von Hardware-Systemen neu konzipiert und eine ganzheitliche SaaS-Lösung (Software as a Service) geschaffen, mit der Kunden die Entwicklung neuer innovativer Produkte beschleunigen können“, so Edward Osburn, Strata Project General Manager bei ON Semiconductor. „Die archaischen und überholten Paradigmen der Hardware-Evaluierung, die unsere Kunden bisher hinderten, hervorragende Produkte bereitzustellen, sind damit vorbei.“
Das Strata Developer Studio wird als eine von Microsoft signierte Anwendung bereitgestellt, die eine Verbindung zu ON Semiconductors SaaS-Plattform herstellt. Damit steht eine sichere Authentifizierung, Datenübertragung und vollständige Informationseingrenzung mithilfe verschlüsselter und den EU-Datenschutzbestimmungen (GDPR) entsprechenden Datenbanken zur Verfügung. Alle Informationen und Sicherheitstechniken entsprechen den Cybersicherheitsrichtlinien des NIST (National Institute of Standards und Technology).
„Strata bietet alle Informationen in einer einzigen sicheren Anwendung“, erklärte Ian Cain, Director of Software und Chief Architect von Strata bei ON Semiconductor. „Security First und Security Built-In wurden während des gesamten Softwareentwicklungszyklus verfolgt und bieten dem Nutzer umfassenden Datenschutz und Content-Kontrolle.“
Patrick Moorhead, Gründer, President und Principal Analyst von Moor Insights & Strategy fügte hinzu: „Durch den raschen Fortschritt im Elektronikbereich erneuern sich Produkte und Systeme in den meisten Branchen mit spannenden, erweiterten Funktionen in sehr schnellem Tempo. Dies setzt Entwickler unter Druck, Produkte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Hier kommen Tools zum Einsatz, die die Forschung, Evaluierung und Entwicklung unterstützen, und Strata setzt dabei neue Maßstäbe in Bezug auf schnellere und einfachere Prozesse.“
Die Roadmap für das Strata Developer Studio sieht weitere Funktionen vor, wenn zukünftige Boards unterstützt werden. Erste Boards umfassen ein konfigurierbares Multifunktions-Logikgatter, ein duales 100W-USB-PD-Automotive-Ladesystem und eine universelle Offline-USB-C-PD-Stromquelle mit 200 W und vier Anschlüssen. Weitere Informationen und die Bestellung eines Boards unter: www.onsemi.com/strata
Die neuen Boards sowie mehrere Demos mit ON Semiconductors Angebot für die Märkte Automotive, Leistungswandlung, Motorsteuerung, Industrie, Bildverarbeitung und IoT sind während der CES 2019 in ON Semiconductors Demo-Raum (Murano 3302 im Venetian Hotel) zu sehen sein. Anmeldungen für eine Demo-Tour unter CESEvent@onsemi.com.