PHOENIX – 15. September 2021 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensoren, stellt eine neue Lösung vor, mit der sich die Herausforderungen bei der Entwicklung von Asset-Tracking-Tags meistern lassen. Die Batterielebensdauer ist ein großes Hindernis bei der Einführung von Asset-Tags, insbesondere im industriellen Bereich, wo ein geringerer Wartungsaufwand und die damit verbundenen Kosten ein Hauptanliegen sind. Das RSL10 Asset Tag bietet eine branchenweit führende Batterielebensdauer von bis zu fünf Jahren. Bisher betrug diese für Asset-Tracking-Tags oder Beacons gerade mal ein Jahr oder sogar nur Monate.
Diese sehr lange Batterielebensdauer wird durch den geringen Stromverbrauch des RSL10 Bluetooth® 5-SoC und Verbesserungen auf Firmware-Ebene möglich. Neben dem RSL10 verfügt die Plattform über einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor und Umgebungssensoren (Bewegung, Druck und Temperatur), um verwertbare Daten und Einblicke in die Umgebung, den Zustand und die Ausrichtung eines Assets zu liefern. Jeder Sensor wird mittels eines MOSFET-Lastschalters mit Strom versorgt, der über den RSL10 gesteuert wird. Damit lässt sich der Gesamtstromverbrauch des Systems auf der Basis jedes einzelnen Sensors steuern, um die Leistungsaufnahme insgesamt zu verringern. Zu den weiteren Merkmalen der Plattform zählen eine kostengünstige, PCB Antenne, die für BLE optimiert ist, ein Mehrzweck-Dome-Schalter und ein 10-Pin-Debugger, der sich je nach Anforderung der Anwendung entfernen lässt.
Der RSL10 wurde kürzlich für den Einsatz in einem Indoor-Lokalisierungs-Beacon ausgewählt, der zum Verfolgen und Überwachen von Krankenhausausrüstung entwickelt wurde und Gesundheitsdienstleistern verwertbare Erkenntnisse liefert. Blyott, ein Anbieter von IoT-Lösungen, und Tatwah, ein Marktführer für BLE-Tags und -Beacons, haben das Gerät entwickelt. Blyott entschied sich für die RSL10-basierten Beacons von Tatwah, weil sie klein sind, sehr wenig Strom verbrauchen und als IP67-Tags die strengen Sterilisationsanforderungen erfüllen.
„onsemi hat uns eine ideale Hardware-Plattform für die Entwicklung Bluetooth-basierter RTLS-Lösungen zur Verfügung gestellt“, so Gery Pollett, CEO und Mitbegründer von Blyott. „Mit dem RSL10 konnten wir die hohen Anforderungen im Gesundheitsbereich erfüllen. Besonders beeindruckt hat uns die Energieeffizienz des RSL10.“
Das RSL10 Asset Tag ist mit umfangreichen Entwicklungstools erhältlich, die mehrere Funkprotokolle für BLE-Anbindung und die Quuppa Intelligent Locating System™ Real Time Localization Services (RTLS) unterstützt. Im CMSIS-Pack, das dem Evaluationsboard beiliegt, hat onsemi eine kundenspezifische Anwendung erstellt, mit der sich die stromsparenden Funktionen und Fähigkeiten der Plattform in einer Asset-Tracking-Anwendung demonstrieren lassen.
„Die nächste Generation RSL10-basierter BLE-Tags wird es Quuppa-Partnern ermöglichen, hochpräzise, mit Sensoren angereicherte Positionsdaten mit einer sehr langen Batterielebensdauer zu nutzen. Dies ermöglicht Anwendungen, die aufgrund der hohen Betriebskosten bisher nicht möglich waren“, so Santtu Pulli, Senior Customer Manager bei Quuppa. „Asset-Transparenz in Echtzeit und die damit verbundene optimierte Produktivität werden zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Lagerhaltung und Logistik. Dies ist erst der Anfang – die Möglichkeiten sind unbegrenzt.“
Das RSL10-basierte Asset Tag ist ab sofort über onsemis Vertrieb vor Ort erhältlich.
Weitere Informationen:
Über onsemi
onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Neuerungen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit dem Fokus auf die Märkte Automotive und Industrial beschleunigt das Unternehmen den Wandel von Megatrends wie der Elektrifizierung und Sicherheit in Fahrzeugen, nachhaltige Energieversorgungsnetze, industrielle Automatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur. Mit einem hochdifferenzierten und innovativen Produktangebot entwickelt onsemi intelligente Leistungselektronik- und Sensortechnologien, die selbst komplexe Herausforderungen unserer Welt lösen und wegweisend für eine sicherere, sauberere und intelligentere Welt sind.