October 10, 2017

Share:

这演示中,我们将展示用于功率因数校正的FL77409恒压初级端稳压PWM控制器和FL7760模拟/ PWM可调光60V输入降压控制器的优势,以及将演示广泛的调光功能。此演示将高功率因数的恒压前端耦合到次级端的降压稳压器。

查看此演示视频

您好。我叫 Jim Young。我是安森美半导体的应用工程师,今天我想和大家谈谈我们推出的一些发光二极管 (LED) 照明方案。

本次演示中,我们将高功率因数恒定电压前端耦合到次级端的降压稳压器。

恒压 (CV) 控制器FL7740 内置高电压启动电路,以实现最高启动性能,同时保持低待机能耗。

在半负载条件下,该转换器的功率因数仍高于 0.9。这是由于内置的一个动态优化器自动补偿 EMI 滤波器相移。

在静态条件下,输出电压调节保持在 3% 左右,在动态负载下,调节幅度约为 10%。

这优于许多单级转换器,因它们具有非常慢的补偿环路,需要很长的时间来调整输入或输出中的任何动态变化。

这转换器采用不连续导电 (DCM) 模式工作,工作频率 65 千赫。随着负载减少,频率降低,令它在更轻负载下也能高能效工作。

最终,在待机模式下,频率可低至 800 赫兹。采用此配置,就算在高压输入时,您也可达至低于 300 毫瓦的待机能耗。 

它具有周期峰值电流限制,提供短路保护,如果激活自动关机定时器,经过约 3 秒延迟后,它会自动重新启动。

这不仅限于LED应用,它也适用于其它输入端需要高功率因数的恒压 (CV) 输出应用。

接下来,我们来看降压稳压器。它能够严密控制LED电流,即便是采用 2 个单独的串。  或许您有一个串处于一个色温,第二个串处于另一个色温,您也可以实现二者平衡。

FL7760 是连续导电降压稳压器。通过一个高电流驱动器直接驱动输出场效应晶体管 (FET),工作频率可达 2 兆赫。

输入线路最大电压约为 60 伏, LED电流直接通过一个高端电流传感器监测。这样可以极其严密地控制输出端的LED电流。

它有一个调光输入引脚,接受模拟和数字PWM控制。

这样就可以在非常宽范围工作,处于PWM模式时,也可以调整幅度以降低输出电流,并获得非常宽的动态范围。

这个演示板上的配置,两个独立的降压稳压器都配有一个选择开关。我们可以选择模拟输入,这里使用的是一个 1 到 10 伏输入,或一个PWM 输入。

稍后我将演示独立控制,一个通道运行模拟模式,一个通道运行PWM 模式。

这是 FL7760,采用 TSOP-6 封装。这是由 FL7760 驱动的开关场效应晶体管 (FET)。 

这里有个选择开关,决定输入由模拟调光器驱动还是PWM调光器驱动,选择开关单独用于每个通道。 

输出经过这里,到达两个独立LED串。我们通过这个交流 (AC) 电源供电。输出端的每个LED串都有计量表。 

这电源正给电PWM振荡器运行,提供PWM 控制。

这是一个传统的 1 至 10 伏模拟调光器,也可以用于控制降压稳压器。

屏幕上显示的就是这振荡器提供的PWM 信号。 

我们来接通AC电源。 

此时工作电压约 230 伏,可以看到,待机功率约 120 毫瓦。

打开模拟调光。现在已设置好两个由模拟调光控制的LED 串。

我们可调到最大设置值,这样每个通道大约 560 毫安。再调低调光器,使两个独立串电流达到最低 17-19 毫安。

我们也可以调整输入。将其中一个PWM调光通道从模拟改为PWM 。

现在可在屏幕上看到我改变了PWM 负载比。可以看到LED的亮度在变化。 

通过那个串的电流也随之变化。所以我将关掉模拟控制串,而主要专注于这个数字串。  在这里把负载比降低到非常低的水平。现在工作电流约 0.5 毫安,即总电流的 0.1%。 

这里,打开LED,看到只有非常微弱的光。我们可以选择降低PWM信号的幅度,以进一步降低调光效果。 

现在将通过LED的电流降到小于 0.2 毫安。所以说工作调整范围很宽。

现在增加这个备用设备。我们再把模拟串打开。我们可以独立控制两个串的模拟和PWM 调光功能。

关于 FL7740 和 FL7760 降压稳压器就介绍到这里,谢谢大家。