March 19, 2018

Share:

虽然业界起初对过去数年的USB-C(技术上称为USB Type-C)的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的USB Type-C设备时,他们会发现市场上缺乏此类设备的配件和外设。


figure_usb_typec_graphics82016

安森美半导体的USB Type-C方案助您把设计升级,超过对手。在本博客中,我们将重点讨论USB Type-C设计,诸如把手机和平板电脑的鼠标和键盘等基本的USB HID(人机接口设备)。

采用安森美半导体的FUSB301 USB Type-C自动控制器,您可以快速地把使用USB标准A或Micro B连接器的任何现有设备快速转换为一个USB Type-C连接器。此外,FUSB301 USB Type-C控制器不仅可使您的设备向后兼容,还可增强您产品的特性和功能。

如果您的设备使用USB Mini-B或Micro-B插座为内部电池充电,采用FUSB301 USB Type-C控制器,您能够以更快的速度(可用时)充电,实现在3 A时高达5 V的充电,相比较旧USB Type-C 1.2标准的最高2 A充电速度。针对支持USB OTG功能的设备,您可配置FUSB301为双角色端口(DRP),以继续支持您设计中已有的任何特性。 


figure_figure_blog

USB Type-C的最大特性是新的可逆插头,但如果您的设备同时支持USB 3.0数据,这会造成问题,因为主机需要了解USB 3.0 Tx/Rx引脚是在顶部还是在底部。我们的FUSB301 Type-C控制器已含能够直接连接至USB超高速开关的外部超级开关控制引脚(如FUSB340),以检测、配置和支持任何您需要的USB Type-C特性。 

在我们的下一篇博客中,我们将介绍如何采用涉及供电的更复杂USB Type-C系统。

访问我们的USB Type-C网页,了解更多有关我们方案的信息,着手设计。