September 14, 2023

Share:

我们所处的世界正在日益变得自动化,这不仅带来了极大的便利,同时也节省了时间和成本。在许多应用中,特别是在工业和汽车领域,电机是实现自动化的关键组件之一。因此,我们需要对电机进行精确控制,而重点便是了解通常连接到轴上的转子的位置和速度。在这个方面,目前最常见的三种传感技术为光学、磁性和电感式。


旋转位置检测的主要方法包括光学、磁性和电感式技术
图 1:旋转位置检测的主要方法包括光学、磁性和电感式技术


光学编码器具有良好的精度,并且对许多应用中存在的磁场不敏感。然而,其价格较高,并且容易受到灰尘污染对旋转盘、光源或光探测器的影响。

磁性编码器提供了一种低成本方案,通常用于精度并非主要考虑因素的大规模应用。虽然它们不容易受到灰尘的影响,但工业或汽车应用中常见的磁场可能会对它们产生不利影响。

电感式编码器相较于磁性方案具有更高的位置精度,同时相较于光学编码器成本更低,并且非常适合用于恶劣环境,因为它们可以应对高度污染、振动和外部磁场。此外,电感式编码器对温度不敏感,并且组件数量较少,因此可以减小尺寸并降低成本和复杂性。从环境角度来看,不依赖稀土材料(在某些磁体中使用)是另一个优点。

NCS32100 双电感位置传感器

安森美(onsemi) NCS32100双电感位置传感器通过两个简单而创新的 PCB 盘,实现了出色的非接触式位置精度,精度优于 + 50 角秒或者机械旋转 0.0138 度。一块 PCB 固定在电机定子(静止部分)上,而另一块单层 PCB 固定在转子或轴上。两块 PCB 平行放置,中间以 0.1mm 至 0.5mm 的气隙分隔。NCS32100 位于定子 PCB 上。

粗细(双)导电走线或线圈印刷在两个盘面上。第三条导电走线称为励磁线圈,印刷在定子 PCB 上。NCS32100 向励磁线圈发送 4MHz 正弦波,使定子励磁线圈周围产生电磁场。根据法拉第互感定律,转子的粗细走线线圈与电磁场相交,将能量耦合到转子线圈中,形成涡流。

同时,定子的粗细线圈连接最多八个 NCS32100 接收器输入。当转子旋转时,转子的涡流会干扰定子接收线圈。NCS32100 通过其内置的数字信号处理器 (DSP) 的专有算法处理这些干扰,从而测量出转子位置。


双电感技术通过简单方案提供高性能
图 2:双电感技术通过简单方案提供高性能


NCS32100 能够在 6,000 RPM 转速时提供 ±50 角秒的位置精度,在牺牲些许精度的情况下,转速高达 45,000 RPM。

这种简单方案只需使用少量电子组件,从而确保尺寸小巧且降低成本。此外,它还不易受温度波动、污染和外部磁场的影响。

安森美NCS32100是一款高精度旋转位置传感器,旨在减少故障,延长维护周期,尽可能地提高吞吐量,并降低工业应用的维护成本。

该器件包含一个振荡器来提供 4MHz 励磁信号,并会对返回的波形进行解调,然后将其转换为数字域并进行处理。接着,这些信息会馈入 Arm® Cortex® M0+ 微控制器 (MCU) 中,因此该方案具有高度可配置性。

NCS32100 能够在最高转速达到 45,000 RPM 时提供转速信息,并且是一种绝对编码器,这意味着它能够在盘片未旋转的情况下推断位置。当转速低于 6,000 RPM 时,NCS32100 能够提供 ±50 角秒的精度,直到现在,只有光学编码器才能实现这样的性能。

当转子的转速在 100 RPM 至 1,000 RPM 之间时,在任务模式下,只需发出单个命令,即可在两秒钟内通过内部程序完成传感器校准。校准所得的系数会存储在非易失性 RAM (NVM) 中供参考。

尽管性能出色,双电感方法仍保持着其他电感位置方案的简单性。相比之下,光学方案涉及光盘、定子 PCB 和 LED 驱动器等 100 个组件。

相比之下,基于 NCS32100 的方案只需一对 PCB,总共只有十二个组件。这种方案提供了与光学方案相同的精度。

在汽车应用中,虽然成本和可靠性很重要,但安全性至关重要,尤其是在转向或制动等应用中。安森美的 NCV77320 汽车级绝对位置传感器专为这些关键用例而设计,并符合 ISO26262 标准。NCV77320 的位置精度为 1,943 角秒或机械旋转 0.0539 度,主要是因为它只有 3 个接收器输入,而 NCS32100 有 8 个接收器输入,并且 NCV77320 不支持粗细线圈 PCB 配置。不过,NCV77320 可以作为旋转编码器或线性编码器运行。

NCV77320 的应用包括制动踏板传感器、油门踏板传感器、电机位置传感器、制动系统传感器、车辆水平传感器、变速箱挡位传感器、油门位置传感器和废气再循环阀传感器。

与 NCS32100 一样,NCV77320 不易受污染、温度变化和磁场干扰影响,并且可用于环境温度范围为 -40ºC 至 +150ºC 的汽车应用环境。

安森美NCS32100NCV77320 电感式位置传感器比光学和磁性编码器方案更适合工业和汽车应用。

如需进一步了解安森美的电感式位置传感器,请观看我们的网络研讨会“适用于工业和交通市场的电感式位置传感器”。


Featured

工业

安森美帮助工业OEM厂商开发新一代系统,以应对工业4.0在性能、效率和可靠性上的更高要求。我们的技术推动了能源基础设施、工业自动化以及智能建筑和城市应用等各领域的进步。凭借宽禁带碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)器件、高性能MOSFET、IGBT和先进的栅极驱动器,我们为高要求的苛刻工业环境提供高效的电源转换解决方案。

在工业自动化领域,安森美提供精确的电机控制、工业级图像传感器、深度感测和互联技术,支持高精度机器视觉、机器人技术、自动化物料处理和预测性维护,实现全联通的数据驱动型工业制造模式。在能源基础设施方面,我们的SiC功率模块和高效转换平台为光伏逆变器、储能、智能电网级和大功率电动汽车充电提供动力,提高了系统效率和长期可靠性。

在智能建筑生态系统领域,安森美提供用于热泵和HVAC优化的电机驱动器和功率器件、用于安防和监控摄像机的工业级成像,以及用于小型电动汽车和电池供电工具的紧凑型高效电源解决方案。安全的互联技术将这些系统集成到楼宇自动化框架中,从而降低能耗并提高安全性。在智慧城市中,安森美的成像和低功耗联接能够支持公共安全监测、交通分析和分布式环境传感,提供可扩展、可靠的城市基础设施解决方案。

安森美数十年的专业经验,能帮助OEM厂商降低能耗、提高系统可靠性,并加快可持续互联技术的布局,打造更清洁、更智能、更灵活的未来。

汽车解决方案

在电气化、联通性和智能设计的推动下,汽车行业正在经历一场深刻的变革。安森美的半导体解决方案助力下一代汽车的发展演进。我们的关键解决方案主要覆盖电动和混合动力总成LED 照明区域控制架构ADAS

电气化动力总成是可持续出行的核心,提供更高的效率、更长的续航里程和更低的污染排放。从牵引逆变器到OBC(车载充电机),从DC-DC转换器到汽车辅助系统,我们的技术支持400V-800V的电池架构,为电池电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和轻度混合动力汽车 (MHEV) 提供稳健且可扩展的设计。

照明不再局限于功能性照明,更成为了一种设计特色和安全特性。先进的LED解决方案提供自适应照明,满足节能和品牌差异化需求,同时为ADAS系统提供额外辅助,提高驾驶能见度和驾驶员信心。

区域控制架构代表了汽车电子的未来。通过分散配电和简化布线,分区系统降低了系统的复杂程度和重量,赋能支持软件定义汽车(SDV)和空中升级(OTA)功能。这一架构支持先进的网络协议,如10BASE-T1S汽车以太网,可实现无缝通信。

ADAS技术提升了驾驶的安全性和便利性,集成了摄像头、传感器和智能控制,可实时为驾驶员提供驾驶协助。这些解决方案共同为更智能、更安全、更互联的未来汽车打下了坚实的基础。。

了解安森美如何为各种应用提供可靠、高性能的半导体解决方案,助力汽车创新。