July 10, 2018

Share:

LED照明在广泛的终端应用中越来越突出和重要。因为最新的终端应用对低功耗、低成本和小尺寸的需求,这一趋势将继续和加速。用更灵活和多功能的LED灯改装白炽灯也将继续是未来增长的重要动力。

尽管所有优势都与LED照明相关,但还有挑战要克服。目前固态照明方案的主要缺点不是LED本身,而是提供照明能量的电源。直到最近,开关电源(SMPS)一直被用来供电,但这存在使用寿命的问题,而且体积庞大,导致安装问题,必须安装在不同的板上,由此产生的互连和引线是另一个潜在的故障源。此外,含风扇等有源冷却装置的开关电源尤其容易过早失效。它们也是电磁干扰(EMI)的重要来源.

电源技术和拓扑的最新进展包括交流直接驱动(DACD)电源方案的出现。这种新的方法可以完全无需传统的开关电源,在成本、体积、使用寿命和可靠性方面提供诸多优势。如安森美半导体用于功率因数校正和精准的恒流调节的交流直接驱动LED驱动器NCL 30170,正帮助交流直接驱动方法在许多终端市场领域提供LED照明应用所需的全面性能。

用于LED驱动器的DACD拓扑通常分为两种布局-分流或旁路-每一种都有其优点和缺点。分流类型易于扩展,且倾向于使用有利于物料单(BoM)的单个IC,然而,热性能可能是个问题。相比之下,旁路拓扑使用多个IC,这虽然增加了BoM的复杂性,但更适合具有多个LED串的应用。一个致命的弱点可能是可扩展性有限。


figure_onsb334_diagram

总的来说,与开关电源相比,DACD确实在驱动LED方面是一个很大的进步,但是在技术上有很大的改进空间和机会;NCL 30170提供改进的潜力。该器件使用分流拓扑,具有DACD方法带来的所有优势,同时支持多个LED串被连接。因而功率可从10 W扩展到200 W,连接的LED串和外部开关总数仅受最高功率电平的限制。

调光是许多应用使用或转换为LED所“必备的”,像NCL 30170这样的器件支持模拟调光到5%的能力很重要,并提供所需的广泛性能。在许多改装应用中,需要脉宽调制(PWM)调光,通常被称为切相调光,NCL 30170在这方面也有很好的性能。

请了解关于NCL 30170设计诀窍的更多信息。