February 16, 2021

Share:

由于引入一个新物种,生态系统可能会发生巨大的变化或影响。在北美首次证实的亚洲巨型大黄蜂(有时被媒体称为 "杀手大黄蜂")的目击事件发生在2019年华盛顿州。这是个令人担忧的消息。亚洲大黄蜂会对蜜蜂群产生严重的影响;基本上一天之内就会消灭一个蜜蜂群。控制或阻止亚洲大黄蜂的传播是一项至关重要的任务,并且仍将如此。可以捕捉单个亚洲巨型大黄蜂,但这永远不足以减缓它们的传播和它们可能造成的破坏。需要一种方法来定位它们的巢穴。

昆虫学家尝试了几种技术来跟踪这些大黄蜂,但只有一种被证明是成功的。虽然被命名为巨黄蜂,但这些昆虫仍然很轻,研究人员需要在它们飞行时追踪它们。这需要一种微型和轻便的跟踪设备。位于加拿大的遥测技术公司Lotek已经有了一个尺寸合适的无线电发射器,正式名称为NanoPin(NTP-1)。NanoPin采用了安森美半导体公司定制的混合电路。亚洲巨黄蜂被捕捉,把NanoPin连接到其中三只昆虫。使用Lotek的SRX800接收器和Yagi天线进行解码,为研究人员提供方向,其中一只被标记的大黄蜂带领他们直奔其巢穴。随后,整个大黄蜂的巢穴都被移走了,养蜂人大大松了一口气。

NanoPin是目前Lotek提供的最小、最轻的VHF标签,对于这样轻巧的飞行昆虫来说是必不可少的。一个完全完成的NanoPin与电池,天线和封装约130毫克重。这个标签的主体是圆柱形的,长11毫米,直径3毫米。NanoPin可提供数字编码或传统蜂鸣器信号。 

 


Lotek NanoPin on Bumblebee (Credit: Amy Wolf, University of Wisconsin-Green Bay)
Lotek NanoPin on Bumblebee (Credit: Amy Wolf, University of Wisconsin-Green Bay)

大黄蜂上的Lotek NanoPin(来源:威斯康星大学绿湾分校Amy Wolf

定制混合电路由安森美半导体在加拿大安大略省伯灵顿市制造。Lotek在几个专门为野生动物无线电遥测应用而设计的VHF发射器中使用了这种电路。这些发射器根据目标物种、接上物种的方法和所需的工作寿命,有多种不同的配置。标签的核心引擎是Lotek专有的混合信号ASIC,具备独特的可编程,并通过使用调制光(红外和可见光)的非接触式接口进行调整。令人印象深刻的小尺寸整体封装要归功于安森美半导体的技术专长。

安森美半导体与Lotek之间长达十年的合作最初是生产数字编码的NanoTags。他们的持续合作现在已经缩小了这些标签的尺寸,从而可以追踪大黄蜂、蜻蜓甚至蝴蝶等物种。研究人员已经在世界各地的其他物种身上部署了数十万个NanoTags。鱼、老鼠、蜘蛛、蝙蝠、昆虫、鸟类等的运动都通过NanoTags进行了追踪,并获得了令人惊讶和有用的启示。获得的信息使人类和动物的共存关系得到了无数的改善。例如,改变水坝的溢水模式,现在可以让鲑鱼幼苗更安全地通过。修订了风力涡轮机的开/关时间表,大大减少了蝙蝠在迁徙过程中的死亡。

了解更多有关安森美半导体为定制产品和先进封装能力提供的服务和方案:

 

 

请务必订阅我们的博客,并在社交媒体上关注我们,以获得有关我们技术、方案和公司新闻的最新信息!