December 31, 2022

Share:

在这篇博客中,安森美(onsemi)团队分享了2021 年他们最喜欢的一些工业自动化方案。

RSL15 安全蓝牙 5.2 MCU

工业方案市场营销总监Steven Dean


figure_rsl15

回顾过去的一年,有很多值得欣慰的。我们推出了备受期待的下一代蓝牙低功耗赋能的MCU RSL15。以超低功耗性能发挥我们的坚实价值主张扩展了产品线,让我们感到不亢不卑,且不可掉以轻心。RSL15在EEMBC的ULPMark™-CoreMark性能类别中获得了最高分,排名第一。RSL15在ULPMark-CoreProfile中的性能排名第二,仅次于我们的RSL10。

展望明年和未来,这产品系列有助于拯救地球。是的。这产品系列极其适用于任何由纽扣电池供电的应用。我们减少电池的消耗和处理数量,帮助减少有毒废物。数据惊人。每一百万个RSL15器件用于这些应用相当于约一百万个电池和109公斤的锂。竞争对手的方案随着时间的推移会消耗约10倍的锂,这意味着当使用我们的蓝牙LE赋能的MCU方案时,约有一公吨的锂不会被填埋。  

了解更多

NCL31000/31001 - 智能 LED 驱动器

互联照明与楼宇产品营销经理 Mike Sandyck


我们新的智能LED驱动器系列结合了现代互联照明系统所需的所有元素,并支持具有可见光通信(VLC)功能的新技术。LED驱动器和板载DC-DC转换器的高能效抵消了这些器件的影响。当与三电平的测量、警告和故障处理相结合时,它是实现强固的系统设计的核心。NCL31000是为通信而设计的,可轻松将数据传回上游的管理系统并提供有价值的洞见。

了解更多

XGS 16000

工业和商业方案产品线经理Danny Scheffer


安森美推出XGS 16000,完善了高端全局快门CMOS图像传感器的XGS产品系列。XGS 16000具备XGS系列的所有优点,每个3.2 x 3.2 µm2的全局快门像素具有1600万像素(4000 x 4000)的分辨率,可最佳地利用1.1英寸C-Mount镜头的光学视场。该传感器有三种速度等级,可实现每秒21至65帧的全帧率,同时在3.3伏时最大消耗1200 mW。该传感器与分辨率在200万至1200万之间的所有XGS产品完全引脚兼容,外观与XGS 20000至XGS 45000相同。尖端前沿的图像质量和方形长宽比使XGS 16000成为各种机器视觉和显微镜应用的完美方案。

了解更多

RSL10 智能拍摄彩色相机

应用营销工程师Kane Jia


RSL10智能拍摄彩色相机是今年我最喜欢的安森美设计平台。该平台通过对硬件设计和所提供固件的改进,体积更小,预期电池使用寿命有5年。RSL10智能拍摄彩色相机有了这些改进,再加上对彩色成像和云端人工智能(AI)服务的支持,将赋能各种新的应用,包括温室监控、食品检验和存储空间监控。

了解更多