ON Semiconductor Expands Imaging Options for Extreme Low-Light Imaging

서울, 2018년 4월 5일 –

Share

향상된 NIR 감도 및 통합 냉각 기능으로 카메라 제조사들의 제품 성능 개선 및 개발 간소화 지원

서울, 2018년 4월 5일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com)가 의료용·과학용 이미징 등 극 저조도 애플리케이션 뿐 아니라, 상용 및 군사용 같은 고급 감시용 애플리케이션 모두에 적용 가능한 새로운 IT-EMCCD(Interline Transfer Electron Multiplying CCD) 이미지 센서를 발표하며 포트폴리오의 확장을 알렸다.

새롭게 발표한 KAE-08152는 기존 KAE-08151과 동일한 8.8 메가픽셀 해상도와 4/3 광학 포맷을 사용하지만, 850nm와 같이 근적외선(NIR) 파장에 대한 양자효율(Quantum Efficiency)을 두 배로 향상시킨 픽셀 설계가 적용됐다. 이는 감시, 현미경 검사, 안과 등과 관련된 분야에서 매우 유용할 것으로 기대된다. 또한, KAE-08152는 기존 디바이스와 완벽하게 호환되는 제품으로, 카메라 제조사들이 쉽게 채택하여 사용할 수 있다.

온세미컨덕터의 IT-EMCCD 포트폴리오의 모든 디바이스는 통합 열전기 쿨러가 포함된 패키지로 제공된다. 이러한 옵션은 카메라 제조사가 카메라 성능을 극대화 하기 위해 냉각 카메라를 설계할 때 요구되는 많은 수고 및 비용 문제를 해결해 준다.

허브 어하드(Herb Erhardt) 온세미컨덕터 이미지 센서 그룹 산업용 솔루션 사업부 부사장 겸 총괄은 “IT-EMCCD 기술은 달도 없이 별만 떠 있는 밤하늘과 같은 극 저조도 환경에서도 비디오 프레임 속도로 이미지를 캡처할 수 있도록 한다. 향상된 NIR 감도와 통합 냉각 기능을 제공하는 새로운 이미지 센서로 온세미컨덕터의 IT-EMCCD 포트폴리오가 한층 확장됐다. 이로써, 우리 고객들에게 각 애플리케이션에 가장 적합한 저조도 이미징 솔루션 옵션을 제공할 수 있게 됐다”고 설명했다.

IT-EMCCD 디바이스는 두 가지 기존 이미징 기술을 독특한 출력 구조와 결합해 새로운 종류의 저소음 DR 이미징을 구현한다. IT CCD는 고효율 전자 셔터로 뛰어난 이미지 품질과 균일성을 제공하며, EMCCD는 저조도 환경에서도 뛰어난 성능을 구현한다. 이 두 기술을 결합하면 저소음 EMCCD 아키텍처를 여러 메가 픽셀 해상도로 확장할 수 있으며, 혁신적인 출력 설계로 표준 CCD(노멀-게인) 및 EMCCD(하이-게인) 출력 모두를 단일 이미지 캡처에 사용할 수 있어 태양광 뿐만 아니라 별빛 같은 저조도 환경에서도 단일 이미지에서 내부장면 다이내믹 레인지(intrascene dynamic range) 및 장면 감지가 가능하다.

KAE-08152은 2018년 2분기부터 생산될 예정으로, 현재 엔지니어링 등급 버전은 이용이 가능하다. TEC 쿨러와 통합된 KAE 04471과 KAE-08151 디바이스는 2018년 2분기 생산 예정이며, KAE-02150와 KAE-02152 냉각 버전은 현재 판매 중이다. IT-EMCCD 디바이스 제품군은 모두 세라믹 마이크로-PGA 패키지로 출하되며, 모노크롬과 베이어 컬러 구성 두 가지로 제공된다. KAE-02152는 스파스 CFA 컬러 패턴으로도 만나볼 수 있다.

또한, 본 기술의 완벽한 성능을 실제 상황에서 검사하고 검토 할 수 있는 평가 키트도 제공된다. 평가 키트 구매를 원하거나 IT-EMCCD 디바이스 현장 데모에 관심이 있는 고객은 현지 온세미컨덕터 영업 담당자에 문의하면 된다.

온세미컨덕터는 4월 10일부터 12일까지 미국 보스턴에서 열리는 더 비전 쇼(The Vision Show)와 4월 17일부터 19일까지 미국 올랜도에서 개최되는 SPIE 군사용+상용 센싱(SPIE Defense + Commercial Sensing)에 참가 해 IT-EMCCD 제품을 시연할 예정이다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.