onsemi and VW Group Cement Strategic Collaboration on Silicon Carbide Technology for Next-Generation Electric Vehicles with Strategic Agreement

Les deux sociétés codéveloppent une solution complète pour l’onduleur de traction (traction inverter), destiné à la mise en place de plateformes modulaires pour véhicules électriques.

PHOENIX –25 janvier 2023 – onsemi (Nasdaq : ON), leader des technologies d'alimentation et de détection intelligentes, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord stratégique avec le groupe automobile allemand Volkswagen AG (VW) sur la conception, la fabrication et la fourniture de modules de puissance destinés aux onduleurs de traction pour les prochaines générations des plateformes de véhicule électrique VW. Ces modules de semi-conducteur facilitent la mise en œuvre d'une solution compacte et de faible poids utilisable dans les onduleurs de traction avant ou arrière des modèles VW Economy, Volume, Premium et Sport.

Selon les termes de cet accord, onsemi livrera ses modules de puissance EliteSiC 1 200 V et un module d'excitation FSM (Flux Switching Machine) intégré dans un boîtier de puissance doté d’un système de refroidissement. Les modules de puissance EliteSiC sont compatibles entre eux, ce qui permet d'adapter facilement la solution à plusieurs niveaux de puissance et différents types de moteurs. Les équipes des deux sociétés collaborent depuis plus d'un an à l'optimisation de ces modules de puissance pour la prochaine génération de véhicules électriques, grâce à des échantillons de pré-production en cours de développement et d'évaluation.

« Les performances et la qualité supérieures des modules onduleurs de traction onsemi, ainsi que nos efforts conjoints pour créer la meilleure solution système, nous permettent d'offrir l'expérience de conduite et la qualité exceptionnelles que les clients attendent d'un véhicule du groupe VW, » a déclaré Karsten Schnake, Chef du groupe de travail opérationnel et stratégique sur les semi-conducteurs, COMPASS, chez Volkswagen AG. « Le vaste portefeuille de solutions d’alimentation et de détection intelligentes d'onsemi nous permet en outre de proposer des technologies et des fonctionnalités de pointe dans nos véhicules électriques, bien évidemment pour l’onduleur de traction mais également pour d’autres composants clés. Enfin, l'implantation industrielle équilibrée d'onsemi, avec des sites de production aux États-Unis, en Asie et en Europe, dont une usine en République tchèque, répond parfaitement à nos marchés stratégiques de solutions haute tension mais également à nos autres besoins. »

Avec 19 sites de production de wafers et de packaging, onsemi fournit à VW plus de 500 produits différents, dont des IGBTs, des MOSFETs, des capteurs d'image, des circuits intégrés de gestion d'énergie (PMIC)... En plus d’un portefeuille très polyvalent, onsemi propose une chaîne d'approvisionnement en carbure de silicium (SiC) intégrée verticalement, qui comprend la création de boules en grande série, la production de wafers, la préparation des substrats, l'épitaxie, la fabrication des dispositifs, jusqu’à la production de modules intégrés et de boîtiers discrets assurant ainsi une chaîne d'approvisionnement complète et sécurisée à VW.

« Notre large implantation de production - comprenant une fabrication du SiC du début à la fin permet à onsemi d’assurer une chaine de production complète que les constructeurs automobiles exigent » déclare Simon Keeton, Vice-Président Exécutif et Directeur Général du groupe Solutions de puissance d'onsemi. « Nos investissements massifs à échelle mondiale, particulièrement sur le SiC, nous permettent de soutenir la forte croissance du groupe VW dans le véhicule électrique .»

La solution pour l’onduleur de traction codéveloppée se compose de trois modules de puissance onsemi EliteSiC 1 200 V en demi-pont. Cette solution couvre les essieux avant/arrière et couvre une large gamme de puissance.

Pour plus d'information sur EliteSiC, rendez-vous sur onsemi.com.

À propos d’onsemi
onsemi (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans certains secteurs très porteurs, comme l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et cloud. onsemi offre un portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, fournissant des technologies intelligentes d’alimentation et de détection pour relever les défis les plus complexes et ouvrir la voie à un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. onsemi est une entreprise Fortune 500® et contribue à l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus sur onsemi, rendez-vous sur www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy