ON Semiconductor Expands Low Power Wireless Solutions Portfolio with SIGFOX and ARM for Rapid IoT Deployment

2016년 5월 12일 -

Share

AX-SF 저전력 라디오 SoC를 위한 SIGFOX Ready 인증 완료 NCS36510 802.15.4 플랫폼을 위한 ARM mbed 지원 발표















AXSF System on Chip

2016년 5월 12일 - 에너지 효율 혁신을 주도하고 있는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com)가 사물인터넷 (IoT) 솔루션의 빠른 개발을 가능하게 하는 2개의 주요 전략적 개발을 발표했다.

사물인터넷 (IoT) 전용 커넥티비티 분야의 세계적 선도 기업인 SIGFOX와의 협력을 해 온 온세미컨덕터의 AX-SFEU 시스템-온-칩 (SoC)이 미국에서 진행중인 인증에 이어 유럽에서 최적의 양방향 커뮤니케이션을 위한 SIGFOX Ready™ 인증을 완전히 받았다.

이에 따라 IoT 제품 개발자들은 온세미컨덕터의 AX-SF SoC 및 동반 라이브러리ㆍ개발 시스템을 통해 환경 센서, 스마트 미터, 환자 모니터, 보안 기기, 가로등 및 기타 산업용 및 소비자용 애플리케이션에 아주 최적화 된 저비용, 저전력 소자-클라우드 연결 솔루션을 가능케 하는 SIGFOX의 장거리, 양방향 글로벌 IoT 네트워크를 쉽게 이용할 수 있게 되었다.

AX-SF SoC는 데이터를 수신할 때 10 밀리 암페어 (mA) 전류까지 끌어오며 GFSK 모듈레이션으로 초당 600비트 (bps)에서 129 데시벨-밀리와트 (dBm)의 감도를 갖는다. 값비싼 프론트-엔드 모듈을 필요로 하지 않는 이 설계 디자인은 23dBm 트랜스미터를 내장하고 있으며 단지 220Ma 전류만을 소비하므로 제품 설계자들은 배터리 수명을 최대화하면서도 커뮤니케이션 범위를 현저하게 넓힐 수 있게 되었다.

한편 온세미컨덕터는 공식 ARM® mbed™ 파트너가 되었다고 발표했다. NCS36510 2.4 기가헤르츠 (GHz) IEEE 802.15.4 표준 준수 트랜시버플랫폼은 mbed OS 및 쓰레드(Thread) 스택을 포함하게 된다. 쓰레드 기술을 조합한 ARM mbed 에코시스템으로의 접근은 IoT 제품 개발자들에게 애플리케이션의 수요를 더욱 좋게 해줄 단대단 보안과 저전력 예산의 장점으로 더욱 빠르고 안정적인 원가 절감형 솔루션을 제공할 예정이다.

“온세미컨덕터는 매우 일찍이 IoT를 위한 초저전력 무선 연결을 제공하는 트랜시버에 대한 수요를 인지, 반응해왔다”라고 언급한 SIGFOX의 글로벌 세일즈 및 파트너 수석 부사장 스튜어트 롯지 (Stuart Lodge) 는 “현재 미국을 포함한 18개국에서 7백만 대 이상이 등록한 자사의 급성장한 작동 네트워크는 고성능, 저비용, 초에너지 효율의 집적 회로에 높은 신뢰도를 지원해야 하는데 온세미컨덕터와의 협력을 통해 고객사들이 이 솔루션들을 확인하는 것이 가능해졌다”고 덧붙였다.

한편 그 동안 IoT 제품 및 솔루션의 빠른 개발을 가능하게 하는 혁신적 저전력 무선 솔루션 포트폴리오를 구축하는 데에 전념해왔다는 온세미컨덕터의 산업용 및 타이밍 부 부사장 겸 총괄 담당 라이언 카메론 (Ryan Cameron)은 "당사의 AS-SF 초저전력 sub GHz 솔루션을 이용해 개발자들은 SIGFOX 글로벌 네트워크에 안정적이고 신뢰할 수 있는 양방향 연결성을 제공할 수 이게 되었다"고 말했다.

카메론 부사장은 또한 “LAN 환경을 위한 당사의 NCS36510 기반 802.15.4 플랫폼은 사용자들에게 보안과 상호 운용을 위한 Thread의 장점이 결부된 ARM mbed 에코시스템에 대한 억세스를 제공하는 업계 선도적인 솔루션이다"라며. Thread와 결합한 SIGFOX는 또한 여러 연결 솔루션을 합쳐서 새로운 사용자 경험을 만들어내는 선례에 큰 잠재력을 가진다”고 강조했다.

p>• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.