ON Semiconductor Introduces High Quality Class AB Audio Amplifier for Portable and Wireless Applications

Le NCP2291 est un amplificateur audio 1,35 watt exempt de bruit avec un taux de réjection d’alimentation de -103 décibels classé en tête parmi les meilleurs du marché

AB Audio Amplifier for Portable and Wireless ApplicationsELECTRONICA – Munich, Allemagne – 11 novembre 2008 - ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), un leader mondial des solutions semiconducteur à haut rendement, économes en énergie, introduit le NCP2991, amplificateur audio de classe AB de nouvelle génération conçu pour offrir d’excellentes performances audio, tout en consommant peu d’énergie, visant les applications portables et sans fil.

« Disposer d’une sortie audio exempte de bruit est crucial pour le confort de l’utilisateur d’un téléphone cellulaire ou d’un terminal multimédia portable » explique Manor Narayanan, Vice-président et Directeur Général de la division Produits Numériques et Grand Public d’ON Semiconductor. « Les concepteurs d’équipements, toutefois, rencontrent normalement des problèmes de bruit indésirable provenant du système audio. Le nouvel amplificateur classe AB d’ON Semiconductor réalise une amplification exempte de bruit et immune aux sources de bruit externes, garantissant une performance auditive de haute qualité. Avec cet amplificateur très robuste, notre but est de simplifier la tâche du concepteur d’équipements audio et de réduire le temps de cycle de conception. »

Le NCP2991 répond à deux des besoins les plus importants des applications audio portables et sans fil, à savoir une amplification audio exempte de bruit et un faible temps de réponse.

Amplification audio exempte de bruit
Le NCP2991 offre un taux de réjection d’alimentation (PSRR) de -103 décibels (dB) qui élimine tout bruit pouvant avoir été généré par les variations de tension d’alimentation de la batterie. Ce composant est très résistant au bruit dit « d’accès multiple par division du temps » (TDMA) qui se produit au cours d’une transmission GSM (Global System Mobile). De plus, ce composant garantit l’absence totale des bruits de démarrage et d’arrêt de toute configuration en entrée. Son très faible niveau de distorsion harmonique totale (THD) (0,.015 pour cent) garantit également une sortie audio haute fidélité.

Très faible temps de démarrage
Le temps de démarrage du NCP2991 peut être sélectionné entre 15 millisecondes (ms) et 20 millisecondes (ms). Grâce à ce démarrage très rapide, le NCP2991 peut être éteint quand il n’est pas utilisé. Par conséquent, la plupart du temps, le NCP2991 ne consomme que 20 nanoampères (nA). Cette réponse audio rapide est particulièrement importante pour les appareils portables à écran tactile, car la réaction acoustique est perçue par l’utilisateur final comme indiquant une réduction du temps de réponse total du système.

Autres caractéristiques
Le NCP2991 a une puissance de sortie de 1,35 watts (W) sur un haut-parleur d’impédance 8 ohms ou de 1,1 W sur un haut-parleur de 4 ohms. Il intègre également des circuits de protection thermique qui désactivent ce composant en cas de surchauffe.

« Le NCP2991 est un complément majeur de la gamme de solutions d’ON Semiconductor couvrant les quatre principaux sous-systèmes rencontrés habituellement dans la plupart des applications portables » commente Wes Reid, Directeur du marketing stratégique et de la conception des systèmes destinés aux produits numériques grand public. « Ce composant répond aux exigences du sous-système audio. Mais ON Semiconductor offre également des solutions pour l’éclairage et l’affichage des écrans LCD, les controlleurs d’alimentations électriques ainsi que des solutions pour les sous-systèmes d’interconnexion existant dans les équiperments de poche et portables. »

Présentation et prix
Ce produit se présente dans un boîtier standard µBump de 1,45 mm x 1,45 mm x 0,6 mm et est disponible au prix de 0,22 dollar USD pour des quantités de 3000 unités.

Pour plus d’informations techniques, rendez-vous sur le site https://www.onsemi.com ou contactez Crystal Lam (Directrice du Marketing Produits) à l’adresse Crystal.Lam@onsemi.com

Electronica
Des spécialistes des applications d’ON Semiconductor seront dà votre disposition à Electronica pour présenter ce composant et l’ensemble de nos solutions portables et sans fil. Rendez-vous sur le stand d’ON Semiconductor lors de cette exposition, Hall A5, Stand 221.

A propos d’ON Semiconductor
Avec son réseau logistique mondial et son vaste catalogue de produits, ON Semiconductor (NASDAQ: ONNN) est l’un des premiers fournisseurs de solutions sur une puce à haut rendement, économes en énergie, pour les marchés des alimentations électriques, de l’automobile, des communications, informatiques, grand public, médical, industriel, de la téléphonie mobile et les applications militaires/aérospatiales. Ce vaste calalogue couvre des circuits de gestion de puissance, analogiques, DSP, mixtes, de logique avancée, de gestion d’horloge et les composants standard. La société a son siège mondial à Phoenix, Arizona. Elle exploite un réseau d’unités de fabrication, de bureaux de vente et de centres de conception pour couvrir des marchés clés répartis à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie du Pacifique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https://www.onsemi.com

# # #

ON Semiconductor et le logo ON Semiconductor sont des marques commerciales déposées de Semiconductor Components Industries, LLC. Toutes les autres marques et noms de produit mentionnés sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs propriétaires respectifs. Bien que la société fasse référence à son site web dans ce communiqué de presse, les informations issues du site web ne doivent pas être intégrées ici.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.