December 27, 2023

Share:

随着安森美 (onsemi) 在 2023 年度圆满收官,我们对过去一年所取得的成就深感欣慰。我们由衷感激所有的员工和客户,一路以来支持我们继续践行“智能技术,美好未来”的理念,安森美也一直致力于开发智能电源和感知技术,以攻克各种复杂的挑战。

今年,安森美发布了多项全新工业产品和解决方案,使我们能够不断将创新和愿景付诸实践。我们的持续创新也获得了电力电子行业的认可。以下是我们 2023 年所取得成就中的一些亮点。


Elite Power仿真工具和PLECS模型自助生成工具

随着高功率系统设计需求的迅速增长,碳化硅 (SiC) 器件被公认为众多行业应用的首选技术,采用能第一时间提供正确设计结果的仿真工具,对于缩短产品上市时间并实现系统性能最大化至关重要。安森美的SiC在线仿真工具,包括 Elite Power 仿真工具PLECS 模型自助生成工具,旨在帮助电力电子工程师快速评估和选择适合特定应用的 EliteSiC 产品。这些工具可在开发周期的早期阶段进行系统级仿真,为复杂的电力电子应用提供有价值的洞察和信息。电力电子工程师可由此获得精确的仿真数据,从而根据特定应用需求进行 EliteSiC 产品选型,无需耗费成本和时间进行硬件制造和测试,大大节省时间。


采用 PLECS 模型的工业系统级仿真工具通常仅适用于硬开关,对软开关应用的仿真则非常不准确。而安森美引领行业的 PLECS 模型既适用于硬开关也适用于软开关应用,例如 DC-DC LLC 和 CLLC 谐振、双有源桥和相移全桥。

如果想要大幅提高仿真结果的准确性,可借助 PLECS 模型自助生成工具,根据特定应用构建定制化的 PLECS 模型。该工具适用于软/硬开关应用、边界建模和自定义寄生环境,支持创建虚拟原型。



Elite Power 仿真工具和 PLECS 模型自助生成工具获 AspenCore 选为2023 年全球电子成就奖 (WEAA)之“年度最具潜力第三代半导体技术”。


1200 V EliteSiC M3S 器件系列

安森美 M3S EliteSiC 器件非常适用于采用硬开关拓扑的高频开关应用。1200V EliteSiC M3S 产品组合包括MOSFET功率集成模块。这些产品专为高速开关而设计,具有出色的开关损耗品质因数,例如业界领先的超低 Rds(on) 和高功率密度。该产品系列旨在帮助电力电子工程师优化能源效率,降低各种应用的系统成本,包括用于 800 V 电动汽车 (EV) 的车载充电器 (OBC)直流快充 (DCFC)太阳能逆变器储能电站系统(BESS)



与上一代同类产品相比,该系列器件的总开关损耗降低约 40%,为行业领先水平。其中的 MOSFET 采用行业标准功率分立器件和功率模块封装。分立方案通过并联适用于低功率到中功率转换,而功率模块则非常适用于高功率转换级。 今年早些时候,M3S EliteSiC 器件获得了 LEAP 金奖,并在著名的亚洲金选奖 (EE Awards Asia) 评比中获“年度功率半导体奖”。

AR0822

安森美AR0822是一款创新的图像传感器,能够以每秒 60 帧的速度生成极高品质的 4K 视频。它在具挑战的光照条件的应用中如消费和商用安保摄像头、机器人和工业机器视觉提供高性能。功耗超低的 AR0822 是 800 万像素的堆叠式 1/1.8英寸背照式 CMOS 数字图像传感器,基于2.0 µm像素。它具有高达 120 dB 的动态范围,可通过内置智能线性化来处理恶劣光照条件所带来的问题,从而减轻了由于使用多张图像而产生的 LED 闪烁的影响,并消除了多图像 HDR 造成的运动模糊效应。AR0822 获 2023 年电子行业奖 (Electronics Industry Awards) 之“年度物联网产品奖”。



Hyperlux LP图像传感器系列

安森美的 HyperluxTM LP 图像传感器产品系列由新一代卷帘快门器件组成。该产品系列包括三款创新传感器,分别是分辨率 500 万像素的 AR0544、分辨率 830 万像素的 AR0830 以及 AR2020。该产品系列专为多个细分市场而设计,包括智能门铃和门禁摄像头、商用监控摄像头、生物识别扫描仪、AR/VR/XR 头戴设备等。这些 1.4 µm 像素传感器可提供业界领先的图像质量和低功耗,同时在可见光和低光条件下提供高性能。Hyperlux LP系列具有一些专用功能,例如运动唤醒、多个 ROI 输出和多种功能模式,支持创建高效的视觉系统。该产品系列不仅兼容安森美业界领先的开发软件 DevSuite,还得到了强大的 ISP/SoC/模块合作伙伴生态系统的大力支持。



随着年末的临近,安森美期待在2024年再创佳绩。敬请期待更多产品和方案的发布。

更多资源:

Featured

工业

在工业应用领域,安森美(onsemi)帮助OEM厂商开发创新产品,在能源基建、工业自动化、智能楼宇和电源转换等领域持续探索创新。

从宽禁带技术(SiC和GaN)、功率MOSFET、IGBT、栅极驱动器到最先进的成像、深度感测、联接设备,我们齐全的产品组合帮助OEM厂商为具体应用需求打造定制化的设计。

安森美在电源转换和管理、工业运动、传感和联接方案方面具备数十年的深厚经验,能够提供必要的专业知识和技术,解决目前以及将来面临的环境挑战,并抓住电动出行和第四次工业革命带来的机遇。