ON Semiconductor Supports Increasing Power Demands of IoT Endpoints with New Power over Ethernet (PoE) Solutions

2019년 9월 5일 –

Share

IEEE 802.3bt 표준 준수 및 건물 자동화 와 커넥티드 조명을 포함한 애플리케이션에 100W 전력 공급 지원

2019년 9월 5일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터 (Nasdaq: ON)는 IEEE 802.3bt 표준을 지원하는 제품과 기술로 업계를 선도하고 있다고 밝혔다. 새로운 IEEE 802.3bt 표준 호환 제품과 PoE(Power over Ethernet)은 LAN(Local Area Network) 연결을 통해 최대 90W의 고속 연결을 제공한다. 온세미컨덕터의 솔루션은 새로운 표준 전력 한도를 지원하고, 통신 및 디지털 사이니지(Digital Signage)를 포함한 시스템의 경우 100W까지 전력 공급을 지원한다.

PoE에 대한 새로운 IEEE 802.3bt 표준은 보다 거대한 네트워크에 연결된 정교한 디바이스를 사용가능케 함으로써 사물인터넷(IoT) 시장을 변화시킬 가능성을 갖고 있다. IEEE 802.3bt 표준은 새로운 ‘오토클래스(Autoclass)’ 기능을 통해 에너지 관리를 최적화 하게 되는데 이 기능은 전력을 받는 장치(PD)가 전력 공급 장치(PSE)에 특정 전력공급을 요구할 수 있도록 통신을 가능하게 한다. 이를 통해 PSE는 각 PD에 적당한 양의 전력을 할당해 사용가능한 에너지와 대역폭을 최대화한다.

또한, 30W를 제공하는 IEEE 802.at 표준(PoE+)에 비해 IEEE 802.3bt 표준은 최대 90W의 전력이 가능하게 하는데 새로운 애플리케이션에 전원공급및 통신과 같은 연결성을 제공하게 된다. IEEE 802.3bt 표준이 아니었다면 기존의 오프라인 전용 전원이 필요하게 된다. 이를 통해 PoE는 네트워크 토폴로지를 단순화하고 보다 강력한 ‘플러그 앤 플레이(plug and play)’ 사용자 경험을 제공하게 된다.

컨설팅 기업 IHS 마킷(Markit)의 전력 반도체 담당 수석 연구원인 케빈 앤더슨(Kevin Anderson)은 “PoE는 현재 전력 반도체 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나로, 2017년부터 2022년까지 복합 평균 14%의 성장률을 예상하고 있다. IEEE 802.3bt에 정의된 추가 전원 공급 기능은 고출력 연결 라이팅, 네트워크로 연결된 고해상도 감시 카메라, 고성능 무선 액세스 포인트와 같은 새로운 애플리케이션을 가능케 한다”고 설명했다.

온세미컨덕터의 PoE-PD 솔루션의 기초를 형성하는 NCP1095NCP1096 인터페이스 컨트롤러는 감지, 자동 분류, 전류 제한을 포함한 PoE 시스템의 모든 기능을 통합한다. 해당 컨트롤러는 핫-스왑(hot-swap) FET가 내장된 제품 NCP1096와 외장된 제품 NCP1095으로 구분된다. 핫-스왑 FET가 내장된 NCP1096은 타입 3 또는 타입 4 PoE 컨트롤러 중에서 가장 낮은 내장 저항값을 제공한다. 해당 컨트롤러는 NCP1566 DC-DC 컨트롤러, FDMC8622 싱글 MOSFET과 함께, PoE 애플리케이션에서 브릿지 다이오드보다 효율이 높은 솔루션인 그린브릿지(GreenBridge™) 4 채널 MOSFET (FDMQ8203FDMQ8205)와 함께 사용될 수 있도록 개발됐다. 해당 컨트롤러들은 전력표준 한계치인 90W 혹은 더 높은 전력이 필요한 경우라면 독점적으로 100W 까지 고효율 PoE 인터페이스를 사용할 수 있다.

온세미컨덕터의 산업 및 오프라인 전력 솔루션 담당 부사장 라이언 캐머론(Ryan Cameron)은 “에너지 효율에 중점을 두고 있는 온세미컨덕터에서 PoE의 모든 기능을 사용할 수 있도록 지원하게 되어 기쁘다”라며, “우리는 완벽한 IEEE 802.3bt 지원 솔루션을 제공함으로써 모든 개발 엔지니어가 기술을 쉽게 구현할 수 있도록 지원하고 있으며 이를 통해 상호운용성이 보장되는 보다 다양한 커넥티드 디바이스를 구현할 수 있게 한다”고 말했다.

자세한 내용은 온세미컨덕터 담당자 또는 공인 유통업체에 문의하면 된다.

참고자료

랜딩페이지: PoE 솔루션

비디오: 100W PoE-PD 컨트롤러


블로그:온세미컨덕터 IoT 블로그

백서:다이오드 브릿지보다 PoE 효율성을 개선한 쿼드 MOSFET 방식

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.