ON Semiconductor Sampling Industry’s Lowest Power Bluetooth® Low Energy SoC for IoT and Connected Health & Wellness

시스템 배터리 수명을 최대로 늘리면서 더 빠른 데이터 속도와 더 훌륭한 기능성을 제공하는 높은 유연성의 무선 SoC 인증 받은 블루투스 5

모바일 월드 콩그레스 2017 – 스페인 바르셀로나 - 2017년 2월 24일 - 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com) 가 최신 제품을 선보이며 초저전력 무선 커넥티비티 분야의 선두 자리임을 다시 확인했다. 높은 유연성을 가진 초소형 멀티 프로토콜 무선 SoC 인증 블루투스 5, RSL 10 는 IoT 및 커넥티드 헬스 및 웰니스 분야에서 떠오르는 최신 무선 기능을 배터리 수명이나 전체 시스템 크기 조절 없이도 지원할 수 있다. 이 소자의 주요 애플리케이션은 피트니스 트래커, 스마트 워치, 스마트 잠금 장치 및 조명을 비롯한 소형 가전 전자제품이다.

RSL 10은 블루투스 저에너지 기술의 향상된 데이터 전송 처리 능력을 이용해서 에너지 소비를 최적화한다. 이 정교한 SoC는 수신 모드 및 딥슬립 모드의 피크 Rx를 위한 업계 최고 수준의 성능 등 전체적으로 우수한 전력 프로파일을 가지며 광범위한 애플리케이션에 놀라운 전력 효율 작동을 제공한다. 다른 경쟁 솔루션들과 달리 1.2 및 1.5V 배터리를 사용하는 애플리케이션에 이상적이며 외부 DC/DC 컨버터 없이도 1.1~ 3.6V의 전압도 지원한다.

이 소자에 적용된 고집적 듀얼 코어 구조는 최대 48 MHZ의 클럭 속도와 2.4GHz 독점 프로토콜 스택을 지원하면서도 사용자가 프로그램하는 것이 가능한 ARM® Cortex®-M3 프로세서 기반으로 만들어졌다. 또 다른 특징은 무선 오디오 코덱 등 신호 처리 위주의 애플리케이션을 가능하게 하는 초저전력 32비트 Dual-Harvard 디지털 신호 처리 (DSP) 시스템이다.

온세미컨덕터의 아날로그 솔루션 그룹 부사장인 밥 클로스터보어 (Bob Klosterboer)는 “웨어러블과 헬스 및 웰니스 기기의 발전에 따라 시스템 크기 축소 및 배터리 수명의 최적화가 끊임없이 계속되고 있다”며 “당사는 보청기용 초저전력 SoC 개발에서 수 십 년간 축적된 경험과 전문성을 기반으로 전력 소비의 새로운 이정표가 될 솔루션을 개발했다”고 말했다.

온세미컨덕터는 고객들의 설계를 가속화하고 시장 출시 기간을 줄이기 위해 하드웨어 보드, 소프트웨어 툴, 관련 문서, 다양한 블루투스 프로토콜 및 펌웨어 프로파일 라이브러리 등을 모두 포함하는 완전한 개발 플랫폼을 제공한다.

RSL 10 SoC는 현재 초소형 5.50 mm2 51핀 WLCSP 패키지로 샘플 제공된다. 6.6mm 48핀 QFN샘플은 4월말부터 가능하다.

더 자세한 내용은 RSL10제품 페이지 혹은 블로그 "웨어러블 및 '커넥티드' 헬스 및 웰니스 기기에서의 새로운 가능성을 만들어내는 최신 초저전력 무선 기술"을 확인하면 된다. 엔지니어링 샘플 및 평가 보드 주문은 온세미컨덕터의 각 지역별 공식 판매 대리점을 통해 요청 할 수 있다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.


온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.