ON Semiconductor’s SiC Power Modules to Support Delta’s Solar PV Inverters

서울, 2020년 7월 21일 –

Share

온세미컨덕터 SiC 기술, 델타 3상 PV 인버터에 채택

서울, 2020년 7월 21일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)가 태양광 인버터 애플리케이션풀 실리콘카바이드(SiC) 전력 모듈을 공개하고, 전력 및 열 관리 솔루션 분야의 글로벌 선도업체인 델타(Delta)가 자사의 M70A 3상 PV 스트링 인버터 포트폴리오를 지원하기 위해 해당 제품을 채택했다고 밝혔다.

온세미컨덕터의 NXH40B120MNQ 풀 SiC 전력 모듈 제품군은 1200V, 40mΩ SiC MOSFET, 1200V, 40A SiC 부스트 다이오드를 듀얼 부스트 스테이지와 통합했다. 해당 제품은 SiC 기술을 통해 태양광 인버터와 같은 애플리케이션에서 요구되는 높은 수준의 전력 효율을 달성하기 위해 필요한 낮은 역회복(reverse recovery)과 빠른 스위칭 특성을 제공한다.

온세미컨덕터 첨단전력부문 수석 부사장 아시프 자콰니(Asif Jakwani)는 “SiC 기술은 에너지 시장을 혁신할 수 있는 잠재력이 있다. 온세미컨덕터가 개발한 풀 SiC 통합 전력 모듈은 태양광 인버터의 높은 전력 수준에서 시스템 효율성을 높여야 할 필요성을 개선하며, SiC 기술의 성숙도를 보여주는 제품이다”라고 말했다.

델타 PV 인버터 사업부문 총괄 레이몬드 리(Raymond Lee)는 “우리는 더 나은 미래를 위해 혁신적이고 깨끗하며 에너지 효율적인 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있다. 또한 최고의 효율성을 달성하고, 제품의 부피와 무게를 줄이며, 전세계 태양광 PV 시장의 요구사항을 충족시킬 수 있는 공급업체와 협력하기 위해 항상 노력하고 있다”고 말했다. 그는 이어 ”우리의 M70A 70kW 3상 PV 스트링 인버터에 온세미컨덕터의 풀 SiC 전력 모듈을 채택됐다. 온세미컨덕터의 풀 SiC 전력 모듈은 우리의 고효율 전력 전자 분야에 대한 전문지식과 함께 결합돼 최고 에너지 변환 효율을 98.8%까지 달성할 수 있는 동급 최고의 성능을 제공하기 때문이다”라고 설명했다.

NXH40B120MNQ는 와이드밴드갭(WBG) 기술을 기반으로 한 온세미컨덕터 전력통합모듈(PIM) 포트폴리오의 일환으로, 인버터 설계에 최적화된 핀 할당과 높은 수준의 통합을 제공한다. 이는 SiC 부품을 통해 낮은 전도율 및 스위칭 손실을 제공함으로써 더 높은 스위칭 주파수를 사용할 수 있도록 해 역전 효율(inversion efficiency)을 높이는 데 기여한다. 해당 모듈은 고객 선호도에 따라 무납땜(solderless) 프레스-핏 연결과 고객 정의형 열 인터페이스 옵션으로 사용이 용이하도록 설계됐다.

NXH40B120MNQ 풀 SiC 전력모듈은 2-채널 및 3-채널 모델로 제공되며, 1200V, 80mΩ SiC MOSFET과 1200V, 20A SiC 다이오드를 통합하는 2-채널 모듈인 NXH80B120MNQ0으로 보완된다.

참고자료

  • 랜딩페이지: 태양광 전력 솔루션, 와이드밴드갭(WBG)
  • 동영상: 태양광 주택 및 베터리 저장 데모 영상
  • 온세미컨덕터에 대하여
    에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 http://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

    # # #

    ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

    About onsemi

    onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

    ###

    onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.