ON Semiconductor Releases Highly Integrated, Low Power HART CMOS Modem IC for Industrial Communications

HART 표준에 의해 설정된 물리 계층 표준을 충족시킨 NCN5193 모뎀 IC, 최소한의 추가 부품만을 요해















NCN5193 single chip CMOS HART modem IC.

2014년 6월 10일 - 에너지 효율을 추구하는 혁신적인 기업 온세미컨덕터(www.onsemi.com)가 HART(Highway Addressable Remote Transducer) 의 산업용 통신을 겨냥한 모뎀 제품군을 확장했다. 온세미컨덕터는 최신 제품 출시로 HART 재단(www.hartcomm.org)의 회원이 되었으며 저전력 HART 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공할 수 있게 됐다.

신제품NCN5193 싱글칩 CMOS 소자는 1200Hz에서 2200Hz 사이의 벨 202 변화 주파수를 지원하고 1200 bps Half-duplex 데이터 속도를 전달한다. 내장형 전력 증폭기, 17비트 시그마 델타 DAC 컨버터와 극도로 응답성이 뛰어난 와치독 메커니즘을 내장한 이 제품은 매우 정교한 HART 솔루션을 구현해주는 원가 절감의 공간 절약형 제품이다. 이 제품은 3V 에서 5.5V의 전압 범위를 가지며 시스템 클락 가동(클락이 아닐 경우 76 µA)으로 대기 모드시 불과 190 µA만을 소모한다. 가동 중인 산업용 시스템들의 전력 예산을 최소로 유지하기 위해 수신 회로망은 전송 단계 시 작동되지 않으며 전송 회로망도 역시 IC가 수신 중일 때에는 작동되지 않는다.

이 모뎀 IC는 -40°C에서 +85°C의 작동 온도 범위를 가지며 산업 환경에 적합하도록 설계됐다. 필요한 부품들을 많이 집적한 까닭에 최소한의 외부 부품만이 추가되는 것도 장점 중 하나이다. NCN5193GEVB 평가보드는 작동에 필수적인 모든 외부 부품을 포함해 NCN5193로 HART를 실행할 때 필요한 설계를 간편하게 해준다.

온세미컨덕터의 산업용과 타이밍 제품 사업부 부사장인 라이언 카메론 (Ryan Cameron)은 “당사는 HART 재단의 회원이 된 것을 기쁘게 생각하며 향후 HART 표준 구축에 공헌하는 에코 시스템 구현을 할 수 있는 기업체로 자리매김되었다” 며 “NCN5193을 통해 당사는 향후 통신 기반 HART의 확산을 촉진시키게 될 차세대 슬레이브와 마스터 개발에 한층 집중하게 될 것이다. 통신 간섭으로 종종 시스템 가동에 손해를 볼 수밖에 없었던 관련업체들은 이 칩을 채택함으로써 고 신뢰도 성능의 장점을 누릴 수 있게 되었다"라고 말했다.

구매 정보

NCN5193은 소형에 무연 32핀 QFN 패키지로 제공되며 1,000개 주문시 가격은 개당 각각 $2.31이다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션 부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.