ON Semiconductor Launches Automotive LED Drivers and Controllers for Advanced Vehicle Lighting Applications

2020년 2월 5일 –

Share

정교화된 기능 통해 효율적이고 신뢰할 수 있는 조명 솔루션 설계 간소화…도로 안전 개선에 기여

2020년 2월 5일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON) 고급 차량용 조명 애플리케이션을 위한 새로운 LED 드라이버 및 컨트롤러 제품군을 출시했다. 저전력 솔리드 스테이트 조명을 위해 특별 고안된 새로운 제품군은 2개의 LED 드라이버 NCV7683NCV7685와 2개의 전류 컨트롤러 NCV7691NCV7692를 포함한 총 4개의 디바이스로 구성된다. 또한, 이 제품들은 오늘날 자동차 제조업체와 소비자가 자동차 외부와 실내 조명에 기대하는 높은 수준의 성능과 혁신적인 기능을 제공하는 것이 특징이다.

도로 안전 개선이 중요해짐에 따라, 자동차 제조업체들은 단순한 온/오프 작동에서 벗어나, 리어 콤비네이션 램프(RCL), 방향 지시등, 안개등 및 기타 외부 변조 LED 클러스터 내에서 움직임과 가변성을 통합하여 다른 도로 사용자에게 보다 명확하게 위험을 알릴 수 있는 정교화된 시스템으로 전환하고 있다.

NCV7685NCV7683는 각각 12개 및 8개의 선형 프로그램 가능 전류 소스를 내장하여 채널당 최대 100mA로 여러 개의 LED 스트링을 구동할 수 있다. 이 두 제품은 데이지 체이닝(Daisy Chaining), 조명 밝기 제어, 전류 조절, 시퀀싱 기능 및 채널 조합을 포함한 일련의 구성 옵션을 제공한다. NCV7685에는 펄스 폭 변조(PWM)를 통한 개별 출력 전류 조정을 위한 CRC8 오류 감지 기능이 포함된 8비트 I2C 인터페이스가 통합돼 있으며, 개방형 LED 스트링 또는 저전압 상태 감지 등과 같은 고급 진단을 위해 전용 진단 핀이 있다. NCV7685는 특정 설계 요건에 따라 DC-DC 컨트롤러 및/또는 LDO 전압 조절기를 사용하여 전원을 공급할 수 있다.

NCV7691은 외부 NPN 바이폴라 트랜지스터와 피드백 저항만으로 하나 또는 여러 개의 LED 스트링을 구동할 수 있도록 넓은 전류 범위를 제공한다. 이 드라이버는 다중 채널 시스템에 단일 채널을 추가할 수 있는 설계 유연성을 제공하며, PWM 입력을 통한 디밍 기능을 지원한다. NCV7691은 개방형 스트링, 단락, 열 차단 기능이 포함되어 있어 필수 조명의 안전하고 신뢰할 수 있는 동작을 보증할 수 있다. NCV7692는 보다 빠른 응답시간을 제공하는 것은 물론, 낮은 임계 값으로 개방형 부하 감지가 가능하다.

온세미컨덕터 자동차 제품 사업부 부사장 겸 총괄인 짐 알바네즈(Jim Alvernaz)는 “LED 조명으로 구현 가능한 성능과 기능을 제공하고, 자동차 제조업체와 소비자 모두의 요구사항을 충족시키는 정교화된 조명 드라이버 및 컨트롤러는 아이디어를 현실화하는데 필수적이다. LED 기반 자동차 조명은 안전상의 이점을 제공하는 것 외에도, 자동차 엔지니어들이 기업의 이미지와 가치를 향상시킬 수 있는 중요한 기회를 창출하고 있다”고 설명했다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.