ON Semiconductor Introduces New Clock and Data Multiplexer Devices Optimized for High Speed, Low Power Designs

2010년 5월 13일, 서울 -

Share

신호 무결성 왜곡 없이 더 빠른 데이터 속도 및 더 높은 클럭 주파수 요구에 상응해

New Clock and Data Multiplexer Devices2010년 5월 13일, 서울 - 고성능, 고효율 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 제공하는 온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN, 지사장: 이종덕)가 높은 인풋 속도/클럭 주파수에 적합한 NB6VQ572M, NB6LQ572, NB7L572, NB6L572M, NB7LQ572, NB6LQ572M, NB7VQ58MNB7V58M 먹스/팬아웃 소자를 도입해 멀티플렉서 제품군을 확대했다고 발표했다. 이 새 소자들은 모두 SONET, 기가바이트 이더넷 (Gigabit Ethernet), 파이버 채널(Fiber Channel), 백플레인(backplane) 및 기타 클럭/데이터 분배 방식 애플리케이션에 매우 적합하다.

1:2 CML(current mode logic) 클럭/데이터 팬아웃 버퍼와 고성능 디퍼런셜 4:1 클럭/데이터 인풋 멀티플렉서 NB6VQ572M 및 NB6LQ572M은 1.8 V, 2.5 V 또는 3.3 V파워 서플라이에서 최대 6 GHz/8 Gbps로 작동한다. 이 새로운 소자들은 10ps이하의 데이터 디펜던트 지터(data dependent jitter)와 0.8 ps RMS 이하의 클럭 지터를 갖는다.

고성능 디퍼런셜 4:1 클럭/데이터 인풋 멀티플렉서 NB7L572 및 NB6LQ572는 1:2의 LVPECL 클럭/데이터 팬아웃 버퍼를 지닌다. 이 소자의 디퍼런셜 INx/INxb 인풋은 내부 50 Ω (ohm) 터미네이션 레지스터를 포함하며, 디퍼런셜 LVPECL, LVDS 또는 CML 로직 레벨을 허용한다.

이 소자들은 4개의 디퍼런셜 인풋 중 하나를 선정하고 최대 7 GHz/10 Gbps로 작동하는 클럭 또는 데이터에서 동일한 2개의 LVPECL 아웃풋 복사본들을 생성하는 핀 한 쌍을 포함한다. 이 제품들은 또한 최대 6 GHz/8 Gbps로 작동하는 1:2 CML 클럭 /데이터 팬아웃 버퍼를 갖는 NB6L572M과 NB6LQ572M으로 실행된다. NB6LQ572M은 FR4 PCB 백플레인 또는 케이블 인터커넥트 전체에 걸쳐 전송되는 미약 신호를 향상시키기 위해 개별 인풋 한 쌍에 고정된 이퀄라이저 리시버를 포함하면서도 동일한 속도를 지원한다.

고성능 디퍼런셜 2:1 클럭/데이터 멀티플렉서 NB7VQ58M은 선택 가능한 이퀄라이저 리시버를 갖는다. 데이터 패스가 최대 10.7 Gbps로 연속 작동할 때, 이 칩은 표준 FR4에 더 높은 데이터 속도를 가능케 하는 오픈 아이 다이아그램을 생성하는 디그레이드된 신호로 보상한다. NB7V58M 2:1 클럭/데이터 멀티플렉서의 디퍼런셜 인풋은 VT핀을 통해 엑세스 되는 내부 50 Ω 터미네이션 레지스터를 포함한다. 이러한 기능은 소자가 LVPECL, CML 및 LVDS 로직 레벨 표준을 수용하도록 한다. NB7V58M은 최소 클럭/데이터 지터를 생성하면서도 최대 GHz/10.7 Gbps로 작동한다. 이 소자들은 각각 -40 ⁰C 에서 +85 ⁰C의 작동 온도 범위를 지닌다.

온세미컨덕터 클럭 및 데이터 운영 제품 사업부 이사 프레스콧 사카이(Prescott Sakai)는 “엔지니어들은 더 높은 클럭 스피드 및 데이터 속도를 달성하기를 바라지만 이것을 신호 왜곡 무결성 비용으로 처리할 수는 없다”며 “이 새 타이밍 소자들은 모뎀 시스템 설계에 필요한 고속 데이터 속도를 지원하는 반면, 지터를 낮게 유지하고 신호 손실을 보상한다”고 덧붙였다.

패키징 및 가격
NB6VQ572M, NB6LQ572, NB7L572, NB6L572M, NB7LQ572 및 NB6LQ572M은 5mm x 5mm QFN-32 패키지로 제공된다. NB7VQ58M와 NB7V58M은 로우 프로파일(low-profile) 3mm x 3mm QFN-16 패키지로 제공된다. 책정 가격은 1,000개 주문 시 개당6달러 5센트이다.

보다 자세한 정보는 www.onsemi.com을 통해 확인해 볼 수 있다.

온세미컨덕터에 대하여
온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN)는 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 공급하는 대표적인 업체입니다. 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 및 맞춤 소자에 대한 당사의 광범위한 포트폴리오는 고객사들이 자동차, 통신, 컴퓨팅, 소비가전, LED 조명, 의료, 산업, 군사/항공 및 전력 애플리케이션에서 자사 고유의 설계 문제를 빠르고 저비용으로 해결 하도록 하고 있습니다. 온세미컨덕터는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 지점, 디자인 센터로 구성된 세계적 수준의 부가가치를 지닌 공급체인 및 네트워크를 운영 중 입니다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 확인해볼 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.