ON Semiconductor Introduces Integrated Switching Buck Regulators with Industry Leading Conversion Ratios

2012년 4월 23 –

Share

자동차 인포테인먼트 시스템 디자인 요구에 최적화된 2 MHz 동작

NCV890201 Integrated Switching Buck Regulator

2012년 4월 23 – 에너지 효율적인 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터(ONNN)가 공간 제약적인 전자파 적합성(EMC: electromagnetic compatibility)에 민감한 자동차 엔터테인먼트와 인포테인먼트 애플리케이션을 위한 새로운 스위칭 벅 레귤레이터 시리즈를 발표했다. 이 고집적 소자들은 배터리 연결된 스위치 모드 파워 서플라이에 대해 업계 최고의 전환비를 제공한다.

NCV890100, NCV890101, NCV890130, NCV890131, NCV890200, NCV890201 및 NCV890231 각각은 내부 전원 스위치를 포함하며 2 메가헤르츠 (MHz)에서 동작한다. 2 MHz의 스위칭 주파수는 입력 및 출력 필터 모두를 위해 더 작고 보다 저렴한 인덕터와 커패시터를 사용할 수 있다. NCV890101, NCV890131, NCV890201와 NCV890231 소자의 스위칭 주파수는 외부 클럭 소스와 동기화될 수 있다.

온세미컨덕터의 자동차 제품 디렉터인 짐 알버나즈(Jim Alvernaz)는 “이러한 스위칭 레귤레이터는 최신 자동차 인포메이션과 엔터테인먼트 애플리케이션에서 사용하기에 매우 최적화되어 있다” 라며 “높은 스위칭 주파수와 내장 N 채널 파워 스위치의 조합은 매우 컴팩트한 자동차 파워 시스템의 설계를 가능케 한다” 고 언급했다.

경쟁 소자들은 16볼트(V)를 3.3 V로 낮춰 변환하는 게 가능한 반면, 온세미컨덕터의 새 시리즈 소자들은 2 MHz 의 스위칭 주파수를 유지하면서, 18V 입력을 3.3V의 낮은 출력으로, 16V 입력을 2.5V 의 낮은 출력으로 변환할 수 있다. 이 소자들은 4.5V에서 최대 36V 범위에서 동작하며, 거친 자동차 스타트-스탑과 콜드-크랭크 상태에 매우 적합하도록 40V(890x3x 버전용은 45V)까지의 로드 덤프 전압을 견딜 수 있다. NCV890100, NCV890101, NCV890130와 NCV890131은 1.2 암페어(A)의 피크 출력 전류를 제공하며, NCV890200, NCV890201와NCV890231은 2A의 피크 출력을 제공한다.

구매 정보

NCV890100, NCV890101, NCV890200, NCV890130, NCV890131, NCV890231와 NCV890201은 모두AEC Q100 인증을 받았으며, PPAP(Production Part Approval Process) 가 가능하다. 이 소자들은 무연의 RoHS-호환 DFN-8, DFN-10과SOIC−8 패키지로 제공된다. 가격은 2500개 기준으로 개당 미화 1.13달러에서 1.50달러이다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.