ON Semiconductor Introduces Improved Standalone LIN Transceiver

LINv2.1 and J2602 사양을 따르며; 더 나은 EMC 및 ESD 성능과 더 낮은 전력 소모의 특성을 제공합니다

LIN Transceiver아리조나 피닉스 – 2008년 11월 11일 - 고성능의 에너지 효율이 높은 실리콘 솔루션의 글로벌 공급사인 ON Semiconductor(Nasdaq: ONNN)사가자동차 업계를 위한 독립형(standalone) 내부연결네트웍(Local Interconnect network, LIN) 트랜시버(transceiver)인 NCV7321을 발표했습니다. 저전력, 혼합 신호의 NCV7321은 AMIS-30600 단일선 LIN 트랜시버를 교체하는 제품으로서, 향상된 전자기적양립성(electromagnetic capability, EMC) 및 정전기 방전(electrostatic discharge, ESD) 성능과 더 낮은 전력 소모의 특성을 가지고 있습니다.

LINv2.1-과 J2602- 사양을 따르는 NCV7321은 AMIS-30600과 동일한 기능을 가지고 있지만, 핀 배열(pin-out)이 다르며, 기존의 LIN 트랜스버를 위한 대체 공급원을 고객에게 제공합니다. NCV7321을 위한 차체와 안락함 응용분야에는 타이어 보호기 ECU, 원격 키 입력을 위한 수신기, 전자 조향 잠금(electronic steering lock), 창문과 썬후드(sun hood) 올림장치, 경보기, 좌석 이동 및 거울 제어기 등이 있습니다.

ON Semiconductor사의 Automotive Products 부문의 ASSP 매니져인 Jan Polfliet씨는 다음과 같이 언급하였습니다. “NCV7321은 자동차 1,2차 협력업체에게 차량에 LIN이 가능한 네트웍을 장착할 수 있는 또다른 옵션을 제공합니다. ON Semiconductor사의 LIN 트랜시버를 사용하게 되면 전력 소모를 낮추고 시스템 비용을 줄일 수 있기 때문에, 기존의 그리고 향후 자동차의 광범위한 응용분야에 매우 효과적입니다.”

NCV7321은 현재 NCV7420D23G와 NCV7420D25G으로 이루어져 있는 ON Semiconductor사의 LIN 트랜시버 ASSP군을 완전하게 구성시켜 주게 되었습니다. NCV7321은 NCV7420의 모든 기능을 갖추고 있습니다만, 전류 파트의 내장된 전압 정류기는 가지고 있지 않습니다. 고전압 아날로그 회로와 집적된 디지털 기능을 단일칩에 결합시키는 ON Semiconductor사의 SmartPower 기술은 +/-8키로볼트(kV)까지 ESD 보호를 제공합니다. 다른 표준 특성으로는 전원과 접지사이의 무한 단락방호(indefinite short circuit protection), 과열시 자동 종료(thermal shutdown) 기능 그리고 전자장 방출을 낮추기 위한 통합된 기울기 제어(slope control) 기능 등이 있습니다. 규정된 운영 온도는 -40°에서 125°C까지 입니다.

가격과 공급
NCV7321은 SOIC 8핀 패키지로 공급 가능하며, 1,000 유닛 물량을 기준으로 유닛 당 가격은 $0.70입니다.

About ON Semiconductor
With its global logistics network and strong product portfolio, ON Semiconductor (NASDAQ: ONNN) is a preferred supplier of high performance, energy efficient, silicon solutions to customers in the power supply, automotive, communication, computer, consumer, medical, industrial, mobile phone, and military/aerospace markets. The company’s broad portfolio includes power, analog, DSP, mixed-signal, advance logic, clock management, non-volatile memory and standard component devices. Global corporate headquarters are located in Phoenix, Arizona. The company operates a network of manufacturing facilities, sales offices and design centers in key markets throughout North America, Europe, and the Asia Pacific regions. For more information, visit https://www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor and the ON Semiconductor logo are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the company references its Web site in this news release, such information on the Web site is not to be incorporated herein.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.