ON Semiconductor Image Sensor Enhances Patient Safety for Digital Radiography

2017년 3월 8일 -

Share

저용량 영상으로 비디오 미리 보기 기능을 제공하는 새로운 고감도 CCD 이미지 센서

2017년 3월 8일 - 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com) 가 감소된 엑스레이 조사 조건에서도 비디오 이미징을 가능하게 하는 새로운 CCD 이미지 센서를 출시해 디지털 방사선 촬영 시 환자의 안전을 강화시킨다고 발표했다.

이 번에 출시된 KAF-09001 image sensor는 기존의 디지털 방사선 촬영 이미지 캡쳐에 사용되는 KAF-09000와 동일하게 중요한 이미징 성능을 제공하면서도 고감도 비디오 모드를 지원하는 향상된 출력 아키텍처를 통합해 전반적인 엑스레이 노출을 최소화 해주는 동시에 환자의 엑스 레이 촬영 시 위치를 확인시켜준다.

9메가 픽셀의 해상도를 가진 KAF-09001은 기존의KAF-09000과 동일한 고감도, 저소음 12마이크론 (µm) 픽셀을 공유한다. 이 소자에 통합된 쿼드 출력 설계는 최대 20 MHz의 리드아웃 속도를 지원하며 소자가 3x3 비닝으로 작동 될 때 10 초당 프레임 (fps)의 비디오 미리 보기 기능과 최고 10배 증가된 전체 해상도 프레임 속도를 제공한다.

온세미컨덕터의 이미지 센서 그룹 산업용 솔루션 부서 부사장 겸 총괄 매니저 허브 에르하트 (Herb Erhardt)는 “KAF-09001은 디지털 방사선 시스템이 높은 민감도를 유지하면서도 추가 비용 없이도 향상된 기능을 제공하도록 한다”며 “이 소자의 개선된 기능들은 의료와 같이 특화된 애플리케이션뿐 아니라 각종 산업용 시장에서 필요로 하는 최신의 이미지 센서를 개발, 제공하려는 당사의 확실한 능력과 헌신을 보여준다”고 말했다.

KAF-09001는 현재 CuW 냉각판이 내장된 표준 및 엔지니어링 등급의 ROHS-준수 CERDIP-60 패키지로 실장되었다. 이 소자는 밀봉 및 테이프 유리 구성 모드의 흑백 분광 감도에서 모두 사용 가능하다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.


온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.